This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:Turbo OAD 编译失败

Guru**** 2480805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1310275/cc1312r-turbo-oad-compilation-failed

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:SysConfig

嗨、团队,

CCS 版本:12.4.0.00007  

SDK 版本:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23

当我使用片外 OAD 例程时、我在 SysConfig 中开启了 Turbo OAD、并选择了历史文件、如下所示:

但在编译时、DIM 文件将报告错误。 这似乎是与 python 脚本的执行有关的问题。 我该怎么办、如图所示:

谢谢和最好的问候,

约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

    我可以观察到同样的事情。 不过、我已使用5.40SDK 进行了测试、其中脚本没有失败。 我将检查错误是何时引入的。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur M ü,

    我很期待你。

    谢谢、此致、

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

    我们仍在解决此问题。 脚本本身是相同的、因此可能是由其他原因引起的。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    有任何更新吗?

    谢谢、此致、

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    目前、正常 OAD 时间过长、增量 OAD 似乎是必要的。

    帮助我研究这个问题。

    谢谢、此致、

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

    我上周让该功能的开发人员了解了这一问题、明天我们将亲自讨论该问题。

    感谢您的耐心。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    感谢您的跟进。

    谢谢、此致、

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    有任何更新吗?

    谢谢、此致、

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

    开发人员设法重现并意识到问题。 我可以要求他们提供一种权变措施、因为他们更容易找到一种权变措施。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    好的、客户 渴望知道如何解决这个问题。

    请帮我查询。

    谢谢、此致、

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

    开发人员表示它可以使用 Linux 工作。 他现在将尝试使用 Windows。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我可以知道是否有任何更新吗?

    谢谢、此致、

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

    该脚本在定于2月发布的 SDK 7.40版本中运行。

    我们目前没有解决方法。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

    如果您想在 TI 发布 SDK 修复程序之前进行试用、我可以在我的环境中构建 Turbo OAD 映像。 我认为 SDK 封装出现了问题、在  simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23 Turbo OAD 工程中缺少一些文件和工程配置选项。

    修复构建的步骤:

    1. 确认您的项目中包含 turbo_oad.c 和 turbo_oad.h ( /sensor_oad_offchip_secure_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang\application\sensor\oad\turbo_oad)。 如果没有、您可以从 SDK 中将以下文件添加到您的工程中:  C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23\source\ti\ci154stack\common\oad\CC13X2_LAUNCHXL_oad\turbo

    2.将编译 预处理器指令添加到工程中:"Project Properties"->"Build"->"Arm Compiler"->"Advanced Options"->"Command Files"。 添加以下文件:" \sensor_oad_offchip_secure_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang\Release\syscfg\ti_154stack_to_build_config.opts"

    3.添加以下包含选项:"Project  Properties"->"Build"->"Arm Compiler"->"Include Options"。 添加目录 :" sensor_oad_offchip_secure_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang\application\sensor\oad\turbo_oad"

    您现在应该能够在启用了 TURBO OAD 的情况下构建项目、而不会出现错误。 请注意,如果您以前已经建立了"旧图像",您必须删除并重建它,因为它不包含 图像中必要的 Turbo OAD 图像标题字段(因此,您遇到的错误)。  

    此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael,

    感谢您的 跟进。

    此致、

    约兰德