Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1190、 CC1310
您好!
我正在从事一项涉及 CC1310和 CC1190的设计、我也在参考 CC1310-CC1190参考设计 美国原理图。 我参考了一些资源、包括 www.ti.com/.../swra542、使用 CC1190与 CC13xx; www.ti.com/.../swra640g、CC13xx 硬件设计指南、并就某些组件的用途提出了一些问题。 我在添加我认为我对其中一些人所了解的信息、如果我错了、请更正我?
L24/C25的用途是什么? 我看到 C212/L27是谐波的陷波滤波器、但我不确定为什么 C24未在当前原理图中填充? 我还需要确认在 L24之后进入 SMA 连接器的阻抗匹配为50欧姆、对吧? 我认为 A2/A3用于匹配开发板中包含的 PCB 天线的阻抗。 我看到 C214/L26用于匹配阻抗与 LNA_IN 引脚。
我看到 C27/C28/C29是 CC1190电源的去耦电容器、但 L131/C131和 L161/C161有什么作用? 对电源中的谐波进行滤波? 如果是、为什么 R151对于 VDD_PA2是足够的? 从 CC1190数据表的引脚表中可以看出、所有三个 VDD 引脚的用途似乎都相同、那么它们为什么具有不同的 LC 值呢?

感谢您的任何意见、我很感激!