This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC13-90:参考设计原理图问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1322970/launchxl-cc13-90-reference-design-schematic-question

器件型号:LAUNCHXL-CC13-90
主题中讨论的其他器件:CC1190CC1310

您好!

我正在从事一项涉及 CC1310和 CC1190的设计、我也在参考 CC1310-CC1190参考设计 美国原理图。 我参考了一些资源、包括 www.ti.com/.../swra542、使用 CC1190与 CC13xx;  www.ti.com/.../swra640g、CC13xx 硬件设计指南、并就某些组件的用途提出了一些问题。 我在添加我认为我对其中一些人所了解的信息、如果我错了、请更正我?

L24/C25的用途是什么? 我看到 C212/L27是谐波的陷波滤波器、但我不确定为什么 C24未在当前原理图中填充? 我还需要确认在 L24之后进入 SMA 连接器的阻抗匹配为50欧姆、对吧? 我认为 A2/A3用于匹配开发板中包含的 PCB 天线的阻抗。 我看到 C214/L26用于匹配阻抗与 LNA_IN 引脚。

我看到 C27/C28/C29是 CC1190电源的去耦电容器、但 L131/C131和 L161/C161有什么作用? 对电源中的谐波进行滤波? 如果是、为什么 R151对于 VDD_PA2是足够的? 从 CC1190数据表的引脚表中可以看出、所有三个 VDD 引脚的用途似乎都相同、那么它们为什么具有不同的 LC 值呢?

感谢您的任何意见、我很感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • L24/C25构成 LC 低通滤波器网络的一部分(还执行阻抗匹配功能)。
    • 为该设计的 EU 版本安装了 C24、以对二次谐波提供额外的滤波、从而符合 ETSI 法规。 美国 BOM 不需要该文件。
    • 是的、在 L24之后进入 SMA 连接器的阻抗为50欧姆。
    • 是正确的、但出于稳定性原因包含了 R151;通过实验室测试我们发现这已经足够了。 这可能取决于 PCB 布局、此外这些引脚靠近 CC1190本身上的其他引脚(因此不保证它们需要完全相同的去耦/滤波网络)。  

    此致、

    扎克