This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:连续:使用更宽的通道频带时收发器范围大幅下降

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1318196/cc430f5137-continuation-huge-decrease-in-transceiver-range-when-using-wider-channel-band

器件型号:CC430F5137
主题中讨论的其他器件: 测试2CC1101

我们是一家英国以外的数据公司、使用利用 RF 传输的数据收集设备。 该设备是一个仪器化的接口,它使用 ST 电子低功耗收发器组件传输数据。 在使用过程中、此射频传输信号由插入附近 PC 的接收器捕获。

此设置已通过 FCC 和 CE 认证、但需要注意的是、在合规性测试期间、必须根据 FCC 法规扩大频段:

 

CE

FCC

基频

868 MHz

921 MHz

频率偏差

20 kHz

229 kHz

通道带宽

100 kHz

541 kHz

过去、我们采用的是 RX 端的 ST 芯片、但现在我们已经转而采用由德州仪器提供的 CC430F5137。

使用我们的 CE 设置、转换是无缝的、并且性能几乎与使用 ST 芯片实现的结果相同。 但是、在美国、我们使用 FCC 设置、产品可以工作的范围大大减少。 下表显示了这一点。

 

CE

FCC

ST 芯片

100M 范围

100M 范围

TI 芯片

100M 范围

5m 范围

上次我问到这个问题时、有人告诉我 SmartRF Studio。

下表包含了我们的 CE 寄存器设置(良好范围)、我们的 FCC 寄存器设置(错误范围)以及 FCC 的 RF Studio 建议设置。  

寄存器设置

CE 设置

FCC 设置

RF Studio FCC

IOCFG1

0x09

0x09

0x09

IOCFG0

0x06

0x06

0x06

PKTLEN

0x3D

0x3D

0x3D

PKTCTRL1

0x06

0x06

0x06

PKTCTRL0

0x05

0x05

0x05

地址

0x01

0x01

0xAA

CHANNR

0x01

0x02

0x02

FSCRTL1

0x0C

0x0C

0x0C

频率 Q2

0x21

0x23

0x23

频率 Q1

0x62

0x6C

0x6C

频率0

0x76

0x4E

0x4E

MDMCFG4

0xCA

0x2A

0x2A

MDMCFG3

0x83

0x83

0x83

MDMCFG2

0x13

0x13

0x13

DEVIATN

0x35

0x71

0x71

MCSM0

0x10

0x10

0x10

F0CCFG

0x16

0x16

0x16

AGCCTRL2

0x43

0x43

0x43

工作控制

0xF0

0xF0

0xFB

介绍3

0xE9

0xE9

0xE9

FSCAL2

0x2A

0x2A

0x2A

FSCAL1

0x00

0x00

0x00

FSCAL0

0x1F

0x1F

0x1F

测试2

0x81

0x81

0x81

测试1

0x35

0x35

0x35

测试0

0x09

0x09

0x09

BSCFG

0x6C

0x6C

不存在

MCSM1

0x30

0x30

不存在

FSTEST

0x59

0x59

不存在

F1F0THR

0x07

0x07

不存在

IOCFG2寄存器

0x29

0x29

不存在

FREND1

0x56

0x56

不存在

FREND0

0x10

0x10

不存在

AGCCTRL1

0x40

0x40

不存在

AGCCTRL0

0x91

0x91

不存在

MDMCFG1

0x22

0x22

不存在

MDMCFG0

0xF8

0xF8

不存在

FSCTRL1

0x08

0x0C

不存在

FSCTRL0

0x00

0x00

不存在

从这些设置中、我看不到任何会导致性能降低的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kieran:

    您是否可以发布您设计中射频部分的图像并分享您使用的天线类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件设置是一个保护装置、可将数据无线传输到接收器模块。

    防护模块上的无线电使用 ST 的 S2-LP 芯片作为无线电接口。  它采用印刷电路板天线、设计为在欧盟和美国两种频率下工作。

    接收器模块包括一个市售的 panStamp NRG3板和一个外部天线。  该 panStamp 板装有一个 TI C430F5137微控制器、且无线电被设计为在 EU 和 US 频率下工作。  

    为了进行比较、还使用 S2-LP 开发板和 ST 微控制器构建了一个实验接收器。  这用于比较 TI C430F5137微控制器和 S2-LP 上的无线电性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kieran:

    我使用 CC1101 (CC430内置的射频内核)对您的 FCC 设置进行了一些测试、它们可以正常工作。

    我确实注意到 、您将 CHANNR 设置为0x2、这实际上将射频频率设置为921.4 MHz、因为基础频率为921 MHz、而 MDMCFG1寄存器中的通道间隔设置为200kHz。 如果您的发送器在921 MHz 条件下发送信号、并且 CC430被设置为921.4 MHz、这可能是覆盖范围不佳的原因。 在我的测试中、我使用了设置为0x0的 CHANNR。

    您可以在 CHANNR 设置为0x0时进行测试吗?