主题中讨论的其他器件: 测试2、 CC1101
我们是一家英国以外的数据公司、使用利用 RF 传输的数据收集设备。 该设备是一个仪器化的接口,它使用 ST 电子低功耗收发器组件传输数据。 在使用过程中、此射频传输信号由插入附近 PC 的接收器捕获。
此设置已通过 FCC 和 CE 认证、但需要注意的是、在合规性测试期间、必须根据 FCC 法规扩大频段:
|
|
CE |
FCC |
|
基频 |
868 MHz |
921 MHz |
|
频率偏差 |
20 kHz |
229 kHz |
|
通道带宽 |
100 kHz |
541 kHz |
过去、我们采用的是 RX 端的 ST 芯片、但现在我们已经转而采用由德州仪器提供的 CC430F5137。
使用我们的 CE 设置、转换是无缝的、并且性能几乎与使用 ST 芯片实现的结果相同。 但是、在美国、我们使用 FCC 设置、产品可以工作的范围大大减少。 下表显示了这一点。
|
|
CE |
FCC |
|
ST 芯片 |
100M 范围 |
100M 范围 |
|
TI 芯片 |
100M 范围 |
5m 范围 |
上次我问到这个问题时、有人告诉我 SmartRF Studio。
下表包含了我们的 CE 寄存器设置(良好范围)、我们的 FCC 寄存器设置(错误范围)以及 FCC 的 RF Studio 建议设置。
|
寄存器设置 |
CE 设置 |
FCC 设置 |
RF Studio FCC |
|
IOCFG1 |
0x09 |
0x09 |
0x09 |
|
IOCFG0 |
0x06 |
0x06 |
0x06 |
|
PKTLEN |
0x3D |
0x3D |
0x3D |
|
PKTCTRL1 |
0x06 |
0x06 |
0x06 |
|
PKTCTRL0 |
0x05 |
0x05 |
0x05 |
|
地址 |
0x01 |
0x01 |
0xAA |
|
CHANNR |
0x01 |
0x02 |
0x02 |
|
FSCRTL1 |
0x0C |
0x0C |
0x0C |
|
频率 Q2 |
0x21 |
0x23 |
0x23 |
|
频率 Q1 |
0x62 |
0x6C |
0x6C |
|
频率0 |
0x76 |
0x4E |
0x4E |
|
MDMCFG4 |
0xCA |
0x2A |
0x2A |
|
MDMCFG3 |
0x83 |
0x83 |
0x83 |
|
MDMCFG2 |
0x13 |
0x13 |
0x13 |
|
DEVIATN |
0x35 |
0x71 |
0x71 |
|
MCSM0 |
0x10 |
0x10 |
0x10 |
|
F0CCFG |
0x16 |
0x16 |
0x16 |
|
AGCCTRL2 |
0x43 |
0x43 |
0x43 |
|
工作控制 |
0xF0 |
0xF0 |
0xFB |
|
介绍3 |
0xE9 |
0xE9 |
0xE9 |
|
FSCAL2 |
0x2A |
0x2A |
0x2A |
|
FSCAL1 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
|
FSCAL0 |
0x1F |
0x1F |
0x1F |
|
测试2 |
0x81 |
0x81 |
0x81 |
|
测试1 |
0x35 |
0x35 |
0x35 |
|
测试0 |
0x09 |
0x09 |
0x09 |
|
BSCFG |
0x6C |
0x6C |
不存在 |
|
MCSM1 |
0x30 |
0x30 |
不存在 |
|
FSTEST |
0x59 |
0x59 |
不存在 |
|
F1F0THR |
0x07 |
0x07 |
不存在 |
|
IOCFG2寄存器 |
0x29 |
0x29 |
不存在 |
|
FREND1 |
0x56 |
0x56 |
不存在 |
|
FREND0 |
0x10 |
0x10 |
不存在 |
|
AGCCTRL1 |
0x40 |
0x40 |
不存在 |
|
AGCCTRL0 |
0x91 |
0x91 |
不存在 |
|
MDMCFG1 |
0x22 |
0x22 |
不存在 |
|
MDMCFG0 |
0xF8 |
0xF8 |
不存在 |
|
FSCTRL1 |
0x08 |
0x0C |
不存在 |
|
FSCTRL0 |
0x00 |
0x00 |
不存在 |
从这些设置中、我看不到任何会导致性能降低的东西。