Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC110L
主题中讨论的其他器件: CC110L
您好!
使用 CC1101和同一软件可以发现工作电流不同。 某些电路板的电流为14mA、而其他电路板的电流为25mA。 在测试的100个器件中、有一半显示了该问题。
我以前使用的是 CC110L、同一 PCB 板、但没有发现此问题。
原因是什么?
CC1101和 CC110L 之间的区别是什么?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
CC1101和 CC110L 的区别列在此处: (3) CC110L 与 CC1101 -其他无线技术论坛-其他无线- TI E2E 支持论坛
同一射频网络应适用于两种器件。
您看到在什么频段内电流消耗增加了? 433或915 MHz、还是两者都用?
使用了哪些 PHY 设置?
发送的 CW 是否是数据包?
对于14 mA 和25 mA 这两种情况、器件处于空闲状态时的电流消耗都非常高。 空闲状态下的典型电流消耗为1.7 mA。 14 mA 听起来接近于 Rx 和 Tx 电流@ 0dBm 消耗的电流、25 mA 接近 Tx @+10dBm 消耗的电流。
您是否验证了器件是否退出传输 状态并进入空闲状态? 可以在芯片状态字节( 数据表的第5.6节)中检查器件的状态
我所说的 PHY 设置是指数据速率、偏差、调制类型、Rx 带宽、输出功率 等等)
尊敬的 Diego:
根据我们的测试、当我们使用 CC1101时、我们第一次按下蓝牙按钮时、它可以进入空闲状态、这次的当前摘要为14 mA。 10秒后 、我们按下蓝牙按钮、它无法 进入空闲状态。 这次 当前的总剂量是25 mA。 (按下蓝牙功能后、蓝牙广播时间持续30s)。 这意味着、当我们使用蓝牙功能时、CC1101/CC110L 应处于 空闲状态。
但当我们使用 CC110L 时、它始终可以在我们使用 蓝牙功能时进入空闲状态。 这就是我们的担忧、即当我们使用蓝牙功能时、CC1101无法进入空闲状态。 为什么会发生这种情况。
尊敬的 Sundy:
那么、测得的电流消耗是电路板而不仅仅是 CC1101或 CC110L 消耗的总电流、对吗? 在这种情况下、您可以移除 R5并仅测量 CC1101或 CC110L 的电流消耗、以确认额外的电流消耗是由 CC1101而不是电路板上的另一个 IC 引起的。
CC1101和 CC110L 除了从 CC110L 中删除的特性外是相同的、因此我完全不明白为什么有一个模块会进入空闲模式、而另一个模块不会进入空闲模式。 您能否检查 SPI 通信、并在芯片状态下通过器件状态进行验证?