This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:应用问题

Guru**** 1468350 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC110L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1318150/cc1101-application-issues

器件型号:CC1101
主题中讨论的其他器件: CC110L

您好!

使用 CC1101和同一软件可以发现工作电流不同。 某些电路板的电流为14mA、而其他电路板的电流为25mA。 在测试的100个器件中、有一半显示了该问题。

我以前使用的是 CC110L、同一 PCB 板、但没有发现此问题。

原因是什么?

CC1101和 CC110L 之间的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    是否在 R5所在的位置测量电流消耗? (拆卸 R5并在那里连接电流表)如果不是在何处测量它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我们测试了电池电源电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 CC1101从良好的电路板替换为不良的电路板、并将 CC1101安装在良好的电路板上、然后再次测试电流消耗吗?

    该测试的目的是查看较高的电流消耗是跟随在器件之后、还是电路板上的其他器件导致电流消耗增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego、  

    感谢您的答复。

    之前了解过、客户表示进行了换用测试。 CC1101问题。

    因此、客户目前关心的 CC1101和 CC110L 器件之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    我查看了平衡-非平衡变压器、并了解与适用于433 MHz 的 CC110L 参考设计相比、所使用的值不同。 这些元件值是否与 CC1101设计中的平衡-非平衡变压器所使用的相同?

    433 MHz 参考设计:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    我们还  在 CC1101中使用了相同的频段433 MHz 和868/CC1101中的915 MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1101和 CC110L 的区别列在此处: (3) CC110L 与 CC1101 -其他无线技术论坛-其他无线- TI E2E 支持论坛

    同一射频网络应适用于两种器件。

    您看到在什么频段内电流消耗增加了? 433或915 MHz、还是两者都用?

    使用了哪些 PHY 设置?

    发送的 CW 是否是数据包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Diego:

    您能否解释一下 PHY 设置的含义?

    在传输方面、它以异步模式而不是以数据包形式发送、但我们认为问题不是以传输模式发送、而是只是将其打开、然后再将其切换为空闲。

    我们认为、当前任何传输、315,433或868MHz 都存在问题、因为问题不是传输模式、只是将其打开、然后再将其切换为空闲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于14 mA 和25 mA 这两种情况、器件处于空闲状态时的电流消耗都非常高。 空闲状态下的典型电流消耗为1.7 mA。 14 mA 听起来接近于 Rx 和 Tx 电流@ 0dBm 消耗的电流、25 mA 接近 Tx @+10dBm 消耗的电流。

    您是否验证了器件是否退出传输 状态并进入空闲状态? 可以在芯片状态字节( 数据表的第5.6节)中检查器件的状态

    我所说的 PHY 设置是指数据速率、偏差、调制类型、Rx 带宽、输出功率 等等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    根据我们的测试、当我们使用 CC1101时、我们第一次按下蓝牙按钮时、它可以进入空闲状态、这次的当前摘要为14 mA。 10秒后  、我们按下蓝牙按钮、它无法  进入空闲状态。 这次 当前的总剂量是25 mA。 (按下蓝牙功能后、蓝牙广播时间持续30s)。 这意味着、当我们使用蓝牙功能时、CC1101/CC110L 应处于 空闲状态。

    但当我们使用 CC110L 时、它始终可以在我们使用 蓝牙功能时进入空闲状态。 这就是我们的担忧、即当我们使用蓝牙功能时、CC1101无法进入空闲状态。 为什么会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundy:

    那么、测得的电流消耗是电路板而不仅仅是 CC1101或 CC110L 消耗的总电流、对吗? 在这种情况下、您可以移除 R5并仅测量 CC1101或 CC110L 的电流消耗、以确认额外的电流消耗是由 CC1101而不是电路板上的另一个 IC 引起的。

    CC1101和 CC110L 除了从 CC110L 中删除的特性外是相同的、因此我完全不明白为什么有一个模块会进入空闲模式、而另一个模块不会进入空闲模式。 您能否检查 SPI 通信、并在芯片状态下通过器件状态进行验证?