This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:互操作性 Wi-SUN

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1325671/lp-cc1352p7-interoperatibility-wi-sun

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:Wi-SUN

你好。

我正在探索 Wi-SUN 以及供应商之间的互操作性、但我在将 TI 路由器连接到硅实验室边界路由器时遇到了一个问题。

我已经根据这些情况完成了所有工作

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1022582/cc1312r-does-wi-sun-ns_coap_node-example-use-those-certificates-in-wisun_certificates-h

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1234589/lp-cc1312r7-ti-wi-sun-router-unable-to-connect-to-a-non-ti-wi-sun-border-router?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CC1312R7

但 TI 路由器无法连接。

边界路由器的日志如下。

[信息][wsbs]:有源请求限制、有源:0最大值:23求和平均值 Q:2适应平均值 Q:1 LLC 平均值 Q:1 LLC EAPOL 平均值 Q:0下降:F
[DBG ][WSPA]: PAE: To active, EUI-64: 00:12:4b:00:29:49:5a:ef
[dbg ][ksep]: initial-key init
[DBG ][ksep]: PMK 不活跃 PTK 不活跃 NR 3 GTKL 0 LGTKL ff
[INF][WSPA]:PAE:启动 EAP-TLS、EUI-64:00:12:4b:00:29:49:5a:ef
[DBG ][eapa]: EAP-TLS 初始化
[DBG ][tlsp]:TLS:初始化
[DBG ][eapa]: EAP-TLS 开始,EUI-64: 00:12:4b:00:29:49:5a:ef
[DBG ][ksep]:初始密钥已完成,EUI-64: 00:12:4b:00:29:49:5a:ef
[INFO][WSPA]:MKA 已在进行中;删除以前的、EUI-64:00:12:4b:00:29:49:5a:ef
[dbg ][ksep]: initial-key init
[DBG ][ksep]: PMK 不活跃 PTK 不活跃 NR 3 GTKL 0 LGTKL ff
[INF][WSPA]:PAE:启动 EAP-TLS、EUI-64:00:12:4b:00:29:49:5a:ef
[DBG ][eapa]: EAP-TLS 初始化
[DBG ][tlsp]:TLS:初始化
[DBG ][eapa]: EAP-TLS 开始,EUI-64: 00:12:4b:00:29:49:5a:ef
[DBG ][ksep]:初始密钥已完成,EUI-64: 00:12:4b:00:29:49:5a:ef
[INFO][WSPA]:MKA 已在进行中;删除以前的、EUI-64:00:12:4b:00:29:49:5a:ef
[dbg ][ksep]: initial-key init
[DBG ][ksep]: PMK 不活跃 PTK 不活跃 NR 3 GTKL 0 LGTKL ff
[INF][WSPA]:PAE:启动 EAP-TLS、EUI-64:00:12:4b:00:29:49:5a:ef
[DBG ][eapa]: EAP-TLS 初始化
[DBG ][tlsp]:TLS:初始化
[DBG ][eapa]: EAP-TLS 开始,EUI-64: 00:12:4b:00:29:49:5a:ef
[DBG ][ksep]:初始密钥已完成,EUI-64: 00:12:4b:00:29:49:5a:ef
[INFO][WSPA]:MKA 已在进行中;删除以前的、EUI-64:00:12:4b:00:29:49:5a:ef
[dbg ][ksep]: initial-key init
[DBG ][ksep]: PMK 不活跃 PTK 不活跃 NR 3 GTKL 0 LGTKL ff
[INF][WSPA]:PAE:启动 EAP-TLS、EUI-64:00:12:4b:00:29:49:5a:ef
[DBG ][eapa]: EAP-TLS 初始化
[DBG ][tlsp]:TLS:初始化
[DBG ][eapa]: EAP-TLS 开始,EUI-64: 00:12:4b:00:29:49:5a:ef
[DBG ][ksep]:初始密钥已完成,EUI-64: 00:12:4b:00:29:49:5a:ef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我无法使用 Silabs BR。 我无法在办公桌上进行测试。  

    请获取 TI 边界路由器-路由器节点加入过程的相同日志吗?

    要启用这些日志、请执行以下过程:

    1.通过禁用预定义符号 EXCLUDE_TRACE 来编译工程。 您可以在"Project Properties"->"ARM Compiler"->"Predefined symbols"中执行此操作。

    2.如果您无法连接 USB-TTL 电缆,则可以使用另一个 Launchpad。  移除 XDS 与第二个 LaunchPad 中的芯片之间的所有跳线。

    将运行 BR 示例的 LaunchPad 上的 DIO 16连接到第二个 LaunchPad 上的 XDS TXD 引脚(朝向调试器)。

    3.现在,以115200波特率连接到第二个 Launchpad 的串行终端应该会从 nanostack 中提供调试跟踪。  

    此致、

    SID