主题中讨论的其他器件:WMBUS、 SysConfig、 CC1312R
您好!
我想使用 LAUNCHXL-CC1312R1和使用433MHz 的智能仪表开发 WMbus 通信。 但当我选择420 - 527 MHz 时、SYSCFG 中没有 WMBus 选项。 
仅779 - 930 MHz 和169MHz 提供了 WMbus 选项
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想使用 LAUNCHXL-CC1312R1和使用433MHz 的智能仪表开发 WMbus 通信。 但当我选择420 - 527 MHz 时、SYSCFG 中没有 WMBus 选项。 
仅779 - 930 MHz 和169MHz 提供了 WMbus 选项
我们尚未对433 MHz 的任何 wmbus 设置进行表征。
但是、应该可以选择868 MHz 设置、然后手动将 ti_nRADIO_CONFIG 文件添加到您的项目中、并在 SysConfig 中将其禁用。
这样您就可以更改此文件中的频率设置。
使用 SmartRF Studio 了解从868 MHz 转至433 MHz 时需要更改的设置。
此外、请注意 CC1312R1 LP 针对868 MHz 频带操作进行了优化、在433 MHz 频带中射频性能不佳。
Siri
尊敬的 Siri:
今天我找到了多频带 Wmbus TIDC-MULTIBAND-WMBUS 参考设计的参考设计| TI.com ,上面写了 F-mode Wmbus 的任何示例代码

我可以在哪里获取示例代码? 我想使用它作为参考、在 CC1312R1中开发 Wmbus 433MHz 代码。
该 TI 设计的软件位于该设计的页面上:
Siri