This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:是否可以使用此电路板在433 MHz 中运行 WMbus?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, LAUNCHXL-CC1312R1, SYSCONFIG, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1325920/launchxl-cc1312r1-is-it-possible-to-run-wmbus-in-433-mhz-using-this-board

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:WMBUSSysConfigCC1312R

您好!
我想使用 LAUNCHXL-CC1312R1和使用433MHz 的智能仪表开发 WMbus 通信。 但当我选择420 - 527 MHz 时、SYSCFG 中没有 WMBus 选项。  

仅779 - 930 MHz 和169MHz 提供了 WMbus 选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未对433 MHz 的任何 wmbus 设置进行表征。

    但是、应该可以选择868 MHz 设置、然后手动将 ti_nRADIO_CONFIG 文件添加到您的项目中、并在 SysConfig 中将其禁用。

    这样您就可以更改此文件中的频率设置。

    使用 SmartRF Studio 了解从868 MHz 转至433 MHz 时需要更改的设置。

    此外、请注意 CC1312R1 LP 针对868 MHz 频带操作进行了优化、在433 MHz 频带中射频性能不佳。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:
    好的、明白了、但我是否仍可以为433 MHz 开发自己的代码 wmbus 自定义设置?
    由于  CC1312R1 针对868MHz 频带运行进行了优化、什么样的 IC 适合在433 MHz 中运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将设置更改为您想要的任何设置、但在更改我们的特征设置时、我们无法再说出您可以期待的性能等。

    CC1312R 本身适合在433频带中运行。 这是唯一一款经过优化、可在915 MHz 频带中运行的开发套件。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:

    好的、我很清楚。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:  
    今天我找到了多频带 Wmbus TIDC-MULTIBAND-WMBUS 参考设计的参考设计| TI.com ,上面写了 F-mode Wmbus 的任何示例代码  

    我可以在哪里获取示例代码? 我想使用它作为参考、在 CC1312R1中开发 Wmbus 433MHz 代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 TI 设计的软件位于该设计的页面上:

    TIDCAB1支持软件| TI.com

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Siri、

    我会尝试它