请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1354P10 主题中讨论的其他器件:Wi-SUN
您好!
我一直在阅读 Matter 规范 、它说该项目基于 Thread 规范("基于 IEEE 802.15.4的低功耗 IPv6网状网络技术")。
我想确认 Matter 是基于 Thread 还是 OpenThread。 如果它基于 Thread、是否支持低于1GHz 频段?
谢谢!
爱德华多。