This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:Matter over Thread 是否支持低于1GHz 频率?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1328429/cc1354p10-does-matter-over-thread-support-sub-1-ghz-frequency

器件型号:CC1354P10
主题中讨论的其他器件:Wi-SUN

您好!

我一直在阅读 Matter 规范 、它说该项目基于 Thread 规范("基于 IEEE 802.15.4的低功耗 IPv6网状网络技术")。

我想确认 Matter 是基于 Thread 还是 OpenThread。 如果它基于 Thread、是否支持低于1GHz 频段?

谢谢!
爱德华多。