This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:host_test 不使用2Mbps 以外的其他 PHY 设置进行构建

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1329718/cc1354p10-host_test-does-not-build-with-other-phy-settings-than-2-mbps

器件型号:CC1354P10
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我尝试使用默认的2Mbps PHY 设置之外的其他 PHY 设置为 cc1354_P10 Launchpad 构建 host_test、但它无法编译。 它可以正常地仅以2Mbps 的速率进行构建、但如果我添加一个或多个其他 PHY 设置、它不会进行构建。

我还尝试了仅使用1Mbps 的速度、但它也未构建。 因此、唯一有效的 PHY 设置为2Mbps。

host_test 中是否仅支持2Mbps PHY 设置?

这就是 PHY 设置的含义、

我正在构建以下项目

HOST_TEST_LP_EM_CC1354P10_1_tirtos7_ticlang

Code Composer Studio 版本:12.5.0.00007

SDK_7_10_02_23

SysConfig _1.16.2

Br、

Johannes Kjällquist ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes:

    由于这是主机测试、因此我建议您使用 HCI 命令来指定您希望支持哪些 PHY。 您可以在此处找到有关 HCI 命令的完整指南:  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23/docs/ble5stack/vendor_specific_guide/BLE_Vendor_Specific_ Guide/index.html

    我们有一个 SimpleLink Academy 实验、具体关于与 PHY 支持相关的 HCI 命令:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ASq6PWFlfjfwUQmy2BPt1w__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST&placeholder=true

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    为了澄清一下、我们将尝试使用 DTM 和标准 HCI DTM 命令、使用 CMW270来执行射频测量。  CMW 不支持 TI 特定于供应商的 HCI 命令。

    Br、

    约翰内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试了 BTool 中的 HCI_LE_SetPhy 和 HCI_LE_ReadPhy。 但 HCI_LE_ReadPhy 似乎没有正确报告、因此我不确定它是否在工作。 它返回"PhyParameterMask bit Mask not set"

    --------------------------------------------------------------------
    [76] : <Rx> - 11:31:31.923
    -Type           : 0x04 (Event)
    -EventCode      : 0x000E (HCI_CommandCompleteEvent)
    -Data Length    : 0x08 (8) bytes(s)
     Packets        : 0x01 (1)
     OpCode         : 0x2030 (HCI_LE_ReadPhy)
     Status         : 0x02 (2) (UNKNOWN_CONN_ID)
     Handle         : 0x0001 (1)
     TxPhy          : 0x00 (0) (
                      PhyParameterMask Bit Mask Is Not Set)
     RxPhy          : 0x00 (0) (
                      PhyParameterMask Bit Mask Is Not Set)
    Dump(Rx):
    0000:04 0E 08 01 30 20 02 01 00 00 00                ....0 .....
    --------------------------------------------------------------------

    Br、

    约翰内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes:

    您是否可以在测试命令中直接提供 PHY?

    据我所知,您需要一个活动连接才能使用  HCI_LE_ReadPhy ()。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    您是对的、一旦我有活动连接 HCI_LE_ReadPhy、就会返回正确的信息。

    Br、

    约翰内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎我们让它现在在我们的硬件上运行。 我们删除了 syscfg 中用于主机测试构建的 XOSC CAP 阵列设置、该设置似乎可以解决不同 PHY 设置和 CMW 的所有问题。

    Br、

    约翰内斯