主题中讨论的其他器件: SysConfig
您好!
我尝试使用默认的2Mbps PHY 设置之外的其他 PHY 设置为 cc1354_P10 Launchpad 构建 host_test、但它无法编译。 它可以正常地仅以2Mbps 的速率进行构建、但如果我添加一个或多个其他 PHY 设置、它不会进行构建。
我还尝试了仅使用1Mbps 的速度、但它也未构建。 因此、唯一有效的 PHY 设置为2Mbps。
host_test 中是否仅支持2Mbps PHY 设置?
这就是 PHY 设置的含义、

我正在构建以下项目
HOST_TEST_LP_EM_CC1354P10_1_tirtos7_ticlang
Code Composer Studio 版本:12.5.0.00007
SDK_7_10_02_23
SysConfig _1.16.2
Br、
Johannes Kjällquist ć