Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件:SysConfig
尊敬的团队:
今天的问候,
我们的系统使用 CC1312R1F3RGZ;对于生产环境、我们想要使用模块的引导加载程序功能、以使用后门引脚通过串行接口刷写固件?
CC1312R1F3RGZ 上 具有引导加载程序启用功能的默认后门引脚是什么?
是否有任何指南可以帮助我们更好地了解 CC1312R1F3RGZ 的引导加载程序功能?
谢谢。此致、
哈林德·辛格
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
尊敬的团队:
今天的问候,
我们的系统使用 CC1312R1F3RGZ;对于生产环境、我们想要使用模块的引导加载程序功能、以使用后门引脚通过串行接口刷写固件?
CC1312R1F3RGZ 上 具有引导加载程序启用功能的默认后门引脚是什么?
是否有任何指南可以帮助我们更好地了解 CC1312R1F3RGZ 的引导加载程序功能?
谢谢。此致、
哈林德·辛格
您好
请参阅 https://www.ti.com/lit/swra466 、了解串行引导加载程序接口的相关信息。
从 SysConfig 中:

Siri
你好 Siri /团队、
我了解了后门引脚配置。 基本上、我们必须在固件的 SysConfig 文件中配置后门引脚。
但我仍然不清楚我们将如何对收到的新微控制器进行刷写。 基本上、它中没有任何固件、并且后门引脚未定义或处于默认配置中。 我们将如何处理这种情况?
我们的主要目标是使用引导加载程序/后门引脚通过串行接口刷写全新的微控制器。
请分享您对以下几点的看法
P1:全新 CC1312的默认后门引脚、以便我们可以使用串行接口对其进行刷写?
P2:在全新的 CC1312中是否默认启用后门功能?
如果您需要更多详细信息、请告诉我、以便理解我的问题陈述。
谢谢。此致、
哈林德·辛格
您好
如果闪存中没有有效的应用程序映像(由客户配置区域(CCA/CCFG)中的"image valid"字段确定)、内置引导加载程序将在上电复位后开始运行。
我们发运的器件(不是套件一次)使用默认 CCFG 映像进行编程。 此映像具有一个名为 IMAGE_VALID 的参数、默认值为0xFFFFFFFF (已擦除)、这应该表示映像无效、这意味着引导加载程序将在不使用后门的情况下开始运行。
Br
Siri