This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:后门引导加载程序引脚编号

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1328222/cc1312r-backdoor-bootloader-pin-number

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:SysConfig

尊敬的团队:

今天的问候,

我们的系统使用 CC1312R1F3RGZ;对于生产环境、我们想要使用模块的引导加载程序功能、以使用后门引脚通过串行接口刷写固件?

 CC1312R1F3RGZ 上 具有引导加载程序启用功能的默认后门引脚是什么?

是否有任何指南可以帮助我们更好地了解 CC1312R1F3RGZ 的引导加载程序功能?

谢谢。此致、

哈林德·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请参阅 https://www.ti.com/lit/swra466 、了解串行引导加载程序接口的相关信息。

    从 SysConfig 中:

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:

    感谢您的快速响应

    基本上、我们可以为后门进入配置任何引脚是否正确?  就像在您的案例中使用了 DIO13一样!!

      

    因此、 后门引脚分配 基本上取决于我们的固件/syscfg。 我们可以使用任何可用的空闲引脚/GPIO 进行此校正?

     如果我的理解有误、请更正我。

    谢谢。此致、

    哈林德·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后门引脚可按如下所述进行配置:

    通过更改 SysConfig、您将看到 SET_CCFG_BL_CONFIG_BLE_PIN_NO 发生了变化:

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Siri /团队、

    我了解了后门引脚配置。 基本上、我们必须在固件的 SysConfig 文件中配置后门引脚。

    但我仍然不清楚我们将如何对收到的新微控制器进行刷写。 基本上、它中没有任何固件、并且后门引脚未定义或处于默认配置中。 我们将如何处理这种情况?

    我们的主要目标是使用引导加载程序/后门引脚通过串行接口刷写全新的微控制器。

    请分享您对以下几点的看法

    P1:全新 CC1312的默认后门引脚、以便我们可以使用串行接口对其进行刷写?

    P2:在全新的 CC1312中是否默认启用后门功能?

    如果您需要更多详细信息、请告诉我、以便理解我的问题陈述。

    谢谢。此致、

    哈林德·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    如果闪存中没有有效的应用程序映像(由客户配置区域(CCA/CCFG)中的"image valid"字段确定)、内置引导加载程序将在上电复位后开始运行。

    我们发运的器件(不是套件一次)使用默认 CCFG 映像进行编程。 此映像具有一个名为 IMAGE_VALID 的参数、默认值为0xFFFFFFFF (已擦除)、这应该表示映像无效、这意味着引导加载程序将在不使用后门的情况下开始运行。

    Br

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Siri、

    因此、在新器件中您会说、我们不需要后门引导加载程序引脚、因为器件已经处于引导加载程序模式。

    刷写固件后、固件的 syscfg 将定义 引导加载程序后门引脚、并可根据此情况进行串行刷写。

    如果我的理解有误、请更正!

    谢谢。此致、

    哈林德·辛格  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的。 由于我们向器件发送的映像无效、 内置引导加载程序将在上电复位后开始运行。

     然后您闪存的映像需要具有您想要用于项目的引导加载程序配置。

    Br

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冷却

    谢谢!