This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:修改 GS_addr of meter 中的"识别号和 quot;以及"类型和 quot;字段后、收集器无法接收数据。

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1331119/launchxl-cc1310-after-modifying-the-ident-number-and-type-fields-in-gs_addr-of-meter-the-collector-cannot-receive-data

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:WMBUS

大家好、

1.我在例程 APL_CC13XX_Collertor_C2中向 wmbus_APL_col_indection_Rx 添加了日志、并将其烧录到开发板 A (LAUNCHXL-CC1310:)、因此开发板 B (LAUNCHXL-CC1310)可以在每次运行 APL_CC13XX_Meter_T1_C1的控制台之后发送数据。

2.但当我在 B 板 Gs_addr 中自动重新修改"标识号"和"类型"时(如下所示)、A 板无法接收到消息、此时仍可以用包捕获工具获取 B。 电路板发送的数据

3.通过数据包采集工具获得的数据如下图

4.比较数据前后

我刚刚修改了标识号或类型字段。 版本、制造商 ID 和其他未修改。 以下是我在不同情况下的数据包捕获数据。

电路板可以接收的原始例程

TI Water 80000001模式5
314433D10100008023078C20B67ABE002025CD6359023EE8DF70D1ED2A4DA98F4F80B19DFEBD9DAC099270B0C6ADAADADBE75D 3144331000023078C20B67ABE000025

修改电路板无法接收的标识号:

TI Water 20240212模式5
314433D11202242023078C20B77ABF00202580E805B1459C134DD2AE044F2372AA09E4E30FCF62C5894CBCA303BC8370BAEB
314433D11202242023078C20B77ABF0000252F2F066D9700000101000C13270485020B3B2701002F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F

修改电路板无法接收到的"类型":

TI 烟雾探测器80000001模式5
314433D101000080231A8C20B57ABD0020257B78A1F9622BAA2D4CD93FB6B2AACC4DA15D74F46F0E4DCA79647E948B6D72EE
314433D101000080231A8C20B57ABD0000252F2F066D8700000101000C13270485020B3B2701002F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F

我需要实现的是、在 Collertor 模式下接受 Meter_C1发送的数据。 其中、s_wmbus_addr_t 需要根据我们的设备进行修改、但修改后、协作者无法接收。

此致、

银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Galaxy、

    由于这是一个 WMBUS 堆栈问题,你需要联系堆栈强制支持: support@stackforce.com .

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie H:

    我需要协调堆栈力支持或我的客户需要协调?

    此致、

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Galaxy、

    两种都可以。

    谢谢、

    M·H