主题中讨论的其他器件:WMBUS、
大家好、
1.我在例程 APL_CC13XX_Collertor_C2中向 wmbus_APL_col_indection_Rx 添加了日志、并将其烧录到开发板 A (LAUNCHXL-CC1310:)、因此开发板 B (LAUNCHXL-CC1310)可以在每次运行 APL_CC13XX_Meter_T1_C1的控制台之后发送数据。

2.但当我在 B 板 Gs_addr 中自动重新修改"标识号"和"类型"时(如下所示)、A 板无法接收到消息、此时仍可以用包捕获工具获取 B。 电路板发送的数据

3.通过数据包采集工具获得的数据如下图

4.比较数据前后
我刚刚修改了标识号或类型字段。 版本、制造商 ID 和其他未修改。 以下是我在不同情况下的数据包捕获数据。
电路板可以接收的原始例程
TI Water 80000001模式5
314433D10100008023078C20B67ABE002025CD6359023EE8DF70D1ED2A4DA98F4F80B19DFEBD9DAC099270B0C6ADAADADBE75D 3144331000023078C20B67ABE000025
修改电路板无法接收的标识号:
TI Water 20240212模式5
314433D11202242023078C20B77ABF00202580E805B1459C134DD2AE044F2372AA09E4E30FCF62C5894CBCA303BC8370BAEB
314433D11202242023078C20B77ABF0000252F2F066D9700000101000C13270485020B3B2701002F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F
修改电路板无法接收到的"类型":
TI 烟雾探测器80000001模式5
314433D101000080231A8C20B57ABD0020257B78A1F9622BAA2D4CD93FB6B2AACC4DA15D74F46F0E4DCA79647E948B6D72EE
314433D101000080231A8C20B57ABD0000252F2F066D8700000101000C13270485020B3B2701002F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F
我需要实现的是、在 Collertor 模式下接受 Meter_C1发送的数据。 其中、s_wmbus_addr_t 需要根据我们的设备进行修改、但修改后、协作者无法接收。
此致、
银河