This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:CC1311R3:CCS12链路错误:10234-D 未解析符号仍保留

Guru**** 2613485 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311R3, CC1311P3, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1333574/cc1311p3-cc1311r3-ccs12-link-error-10234-d-unresolved-symbols-remain

器件型号:CC1311P3
主题中讨论的其他器件:CC1311R3、、 SysConfig

团队好,

我的 cc1311R3项目根据 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23中的 rfPacketTx_LP_CC1311P3_nortos_ticlang 例程进行了修改。

我添加 SPI 初始化代码后、链路报告了错误。 我还需要添加哪些其他文件?

错误:

SPI 初始化代码如下:

链接设置如下:

将以下内容分别添加到 SDK 中 rfPacketTx_LP_CC1311P3_nortos_ticlang 和 spiffsexternal_LP_CC1311P3_nortos_ticlang 项目的 mainThread 函数:

#包含

SPI_INIT();

其中、rfPacketTx_LP_CC1311P3_nortos_ticlang 工程编译并报告错误、而 spiffsexternal_LP_CC1311P3_nortos_ticlang 编译成功。

您是否可以尝试向 rfPacketTx_LP_CC1311P3_nortos_ticlang 例程添加 SPI 初始化函数、以查看这一问题是否也存在以及如何解决?

此致、

银河