请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 嗨、团队,
客户使用了自己公司的 CC1310模块。 他使用 SmartRF Studio 7连接 CC1310模块时、将电源设置为15dB、433MHz。 实际测试发现功率与预期值相似,但当刻录程序单独运行时,发现设置的15dB 功率较小。 1dB、所有配置均与之前相同、且同一 CC1310模块未更改。 使用 rfPacketTx 例程。 我搜索了论坛并将配置修改为,但仍然不起作用,原因是什么以及我应该怎么做?:
#ifndef CCFG_FORCE_VDDR_HH
#define CCFG_FORCE_VDDR_HH 0x0 //使用默认的 VDDR 修整
#define CCFG_FORCE_VDDR_HH 0x1 //将 VDDR 电压强制为出厂 HH 设置(FCFG1..VDDR_TRIM_HH)
谢谢、此致、
约兰德