This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:实际功率值小于配置的功率值

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1334898/cc1310-the-actual-power-value-is-less-than-the-configured-power-value

器件型号:CC1310

嗨、团队,

客户使用了自己公司的 CC1310模块。 他使用 SmartRF Studio 7连接 CC1310模块时、将电源设置为15dB、433MHz。 实际测试发现功率与预期值相似,但当刻录程序单独运行时,发现设置的15dB 功率较小。 1dB、所有配置均与之前相同、且同一 CC1310模块未更改。 使用 rfPacketTx 例程。 我搜索了论坛并将配置修改为,但仍然不起作用,原因是什么以及我应该怎么做?:

#ifndef CCFG_FORCE_VDDR_HH
#define CCFG_FORCE_VDDR_HH 0x0 //使用默认的 VDDR 修整
#define CCFG_FORCE_VDDR_HH 0x1 //将 VDDR 电压强制为出厂 HH 设置(FCFG1..VDDR_TRIM_HH)

谢谢、此致、

约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 SmartRF Studio 和 SDK 中使用的相同射频输出功率设置、应提供完全相同的输出功率结果。

    是否 也可以使用静态未调制 Tx 载波来测量传导输出功率?