主题中讨论的其他器件: CC1120
尊敬的团队:
我正在使用一个射频放大器来处理 CC1125、这里出现了一个与近场谐波有关的问题

请参见上图, Fc=435MHz, 2FC= 870MHz, 3FC= 1305Mhz 这对我们来说是可以的,但有时我也得到了510Mhz 上的强信号,这个信号是不可预测的,
请告诉我该信号的来源是什么、
我假设它来自 CC1125是因为某种固件问题、因为它对于射频视点来说不太现实
上面的图像 由频谱分析仪的最大保持功能捕获
请建议如何解决
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我正在使用一个射频放大器来处理 CC1125、这里出现了一个与近场谐波有关的问题

请参见上图, Fc=435MHz, 2FC= 870MHz, 3FC= 1305Mhz 这对我们来说是可以的,但有时我也得到了510Mhz 上的强信号,这个信号是不可预测的,
请告诉我该信号的来源是什么、
我假设它来自 CC1125是因为某种固件问题、因为它对于射频视点来说不太现实
上面的图像 由频谱分析仪的最大保持功能捕获
请建议如何解决
yutong 说:我假设它来自 CC1125是因为某些固件问题,因为它对于射频视角来说不太现实 [/报价]您可以详细解释一下这里的意思吗? 是否已检查在使用 SmartRF Studio 设置运行 CW 时是否存在此提示音? 您是否检查了 CC1120的输出并检查了其中是否存在音调?
我注意到、由于宽度的原因、相关音调在频率上似乎并不恒定。 这次测量是否进行了、并且您是否确定尚未获取其他来源?
您好!
1.您能否测量 CC1125的传导输出功率并断开 射频放大器部分的连接 ?
希望作为第一步、只能看到 CC1125的输出功率和频谱。
2.如果在测量433 MHz 处的传导输出功率时510 MHz 毛刺仍然很明显。 然后在基频的- 2 MHz (431 & 435 MHz)处进行测量、以查看杂散频率是否 也会发生变化。
3.如"TheGhostOf"提到510 MHz 杂散由于该信号的宽度而不是固定的。