This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:近场谐波

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1334604/cc1125-near-field-harmonics

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他器件: CC1120

尊敬的团队:

我正在使用一个射频放大器来处理 CC1125、这里出现了一个与近场谐波有关的问题

请参见上图, Fc=435MHz, 2FC= 870MHz, 3FC= 1305Mhz 这对我们来说是可以的,但有时我也得到了510Mhz 上的强信号,这个信号是不可预测的,

请告诉我该信号的来源是什么、

我假设它来自 CC1125是因为某种固件问题、因为它对于射频视点来说不太现实  

上面的图像 由频谱分析仪的最大保持功能捕获  

请建议如何解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    yutong 说:
    我假设它来自 CC1125是因为某些固件问题,因为它对于射频视角来说不太现实 [/报价]

    您可以详细解释一下这里的意思吗? 是否已检查在使用 SmartRF Studio 设置运行 CW 时是否存在此提示音? 您是否检查了 CC1120的输出并检查了其中是否存在音调?

    我注意到、由于宽度的原因、相关音调在频率上似乎并不恒定。 这次测量是否进行了、并且您是否确定尚未获取其他来源?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您能否测量 CC1125的传导输出功率并断开 射频放大器部分的连接 ?

     希望作为第一步、只能看到 CC1125的输出功率和频谱。

    2.如果在测量433 MHz 处的传导输出功率时510 MHz 毛刺仍然很明显。 然后在基频的- 2 MHz (431 & 435 MHz)处进行测量、以查看杂散频率是否 也会发生变化。

    3.如"TheGhostOf"提到510 MHz 杂散由于该信号的宽度而不是固定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、只要未检测到功率放大器关闭510MHz 杂散、就将 TX 功率设置为 CC1125是0dB、  

    无功率放大器的频谱是干净的(无2FC 和3FC、无其他杂散)

    2.信号带宽仅为25kHz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供 传导  频谱测量图、其中仅显示了具有最大输出功率设置的静态未调制载波的 CC1125部分的输出?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果你也可以布置你的原理图就好了。