主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC1310、 WMBUS、CC1350
您好!
我尝试用"Serial_CC13xx_Collector_t2.hex"刷写一个 launchxl-cc1312r1、以便可以通过 SATP API 接口与器件通信。 我已使用 Uniflash 使用"wmbus-cc13xx-rtos-2.0.0"中的"Serial_CC13xx_Collector_t2.hex"对器件进行刷写。 我在此添加了.hex 文件。
发送 ping 时(在较旧的线程中发现此示例)没有任何反应。
在 USB 端口(应用/用户 UART)上发送"A5 00 03 FF FC 00 0A 53 78" 115200@8N1。
我是否需要使用上面提到的.hex 文件来对器件进行刷写?
/GVL