This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:使用 wmbus 刷写 LP 时出现问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, UNIFLASH, LAUNCHXL-CC1312R1, CC1310, WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1337023/launchxl-cc1312r1-problem-with-flashing-a-lp-with-wmbus

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC1310WMBUS、CC1350

您好!

我尝试用"Serial_CC13xx_Collector_t2.hex"刷写一个 launchxl-cc1312r1、以便可以通过 SATP API 接口与器件通信。 我已使用 Uniflash 使用"wmbus-cc13xx-rtos-2.0.0"中的"Serial_CC13xx_Collector_t2.hex"对器件进行刷写。 我在此添加了.hex 文件。

发送 ping 时(在较旧的线程中发现此示例)没有任何反应。  

 在 USB 端口(应用/用户 UART)上发送"A5 00 03 FF FC 00 0A 53 78" 115200@8N1。   

我是否需要使用上面提到的.hex 文件来对器件进行刷写?  

/GVL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已检查此答案是否仍然有效: e2e.ti.com/.../cc1312r-how-to-load-wireless-mbus-application-to-cc1312r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果答案仍然有效(旧线程)、则看起来像"wmbus-cc13xx-rtos-2.0.0" SDK 仅适用于 CC1310、不适用于 CC1312、这是我的 LP。  

    我可能被误导了。 我正在寻找一个免费使用 wMBUS 堆栈的模块。 现在看起来这仅适用于 CC1310和 CC1350。

    • wM-Bus 堆栈–  对于希望缩短开发周期和开发计量产品的客户、TI 提供了符合 OMSv4.1.2并经过实践验证的 wM-Bus 堆栈。 这是一个功能完备的软件解决方案、支持 SimpleLink 低于1GHz 和双频带无线 MCU。 与 CC1310和 CC1350配合使用时、该堆栈"免费"提供并且免专利费。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gert:

    我看到下载页面确实有适用于13x2器件的另一个选项。 但我看到该软件包中只有适用于 CC1352的二进制文件。

    www.ti.com/.../WMBUS

    通常、如果在项目中不使用2.4GHz 频段、则可以共享 CC1352和 CC1312之间的二进制。

    此致、

    SID