大家好、TI、我们的团队在 接受测试后遇到了问题、 电磁兼容性(EMC)、抗扰度测试(工作)(辐射电磁场) 我们其中一个采用 CC1310的 PCB 进入 stadby 模式、不会唤醒、但在测试之前它可以正常工作。 经过研究、我们发现 VDDR 在待机模式下降为零。 这意味着中断了重复性直流/直流转换器、 从未唤醒 CC1310。 由于 CC1310无法完全睡眠、因此在调试模式下可以正常工作。 如果我们将固定的 CC1310与其他 PCB 一起使用、则会出现相同的问题。 此外、我们将 XOSC 更改为其他晶体并将 SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION 更改为0x2 (RCOSC)、问题未解决。 我们还注意到损坏的 CC1310、 在待机模式下、电源消耗从2-3uA 变为80uA。
很明显、腐败是由于测试而出现的、我们想知道如何诊断或避免这种情况。



两次测试10ms 和500ms SLEEP