请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 您好!
我们看到了负 XOSC_CAPARRAY_DELTA 的一些奇怪行为。
测试表明、值-1至-4对载波没有任何影响、而从-5、我们可以看到发射频率发生了变化。
即 ppm 与 XOSC_CAPARRAY_Delta。 有一个平坦的区域、介于-4和0之间。
以 ppm 为单位设置-5时的偏移是我期望从-1得到的值。 诸如此类。
根据文档、每个步骤的电容应该改变:
在 CC1311上进行的相同测试显示了更线性的曲线。
CC1312R 是否存在可解释该问题的某个 ROM 错误的已知问题?
无需更多电线