This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CAPARRAY 负值

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1340138/cc1312r-caparray-negative-values

器件型号:CC1312R

您好!

我们看到了负 XOSC_CAPARRAY_DELTA 的一些奇怪行为。
测试表明、值-1至-4对载波没有任何影响、而从-5、我们可以看到发射频率发生了变化。
即 ppm 与  XOSC_CAPARRAY_Delta。 有一个平坦的区域、介于-4和0之间。
以 ppm 为单位设置-5时的偏移是我期望从-1得到的值。 诸如此类。

根据文档、每个步骤的电容应该改变:

https://www.ti.com/lit/an/swra640g/swra640g.pdf?ts = 1710949795923&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCC2640 第25页

在 CC1311上进行的相同测试显示了更线性的曲线。

CC1312R 是否存在可解释该问题的某个 ROM 错误的已知问题?

无需更多电线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经使用 CC1312R1 Launchpad 和使用 SmartRF Studio 更改电容阵列增量进行了测试、并且确实看到了射频频率的变化。

    标记 M1是0电容阵列增量、D2是-1电容阵列增量、D3是-2电容阵列增量、等等。

    如何更改电容器阵列增量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个错误。 在较新的 SDK 中、它针对此实施了权变措施、包括新的 SmartRF Studio 版本(我假设您在每次发布时都没有更新 SDK)  

    如果需要、TI 员工应该能够为您提供有关该错误的更多详细信息。