你好,戴尔斯
我们在地下车库环境中使用 CC1310进行了通信距离测试、测试频率为433MHz。 数据如下:
1. CC1310不使用 TI 15.4协议栈、并在 SDK 中使用简单的发送和接收例程来测试通信距离、该距离约可达400m。
2、CC1310采用 TI 15.4协议栈、且通信测试距离仅为250米。
我想问一下、贵公司自己的测试数据是否与有协议栈和没有协议栈的数据进行了比较?
或者、您是否有任何相关经验或结论认为 TI 15.4协议栈会影响433MHz 无线通信的距离?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,戴尔斯
我们在地下车库环境中使用 CC1310进行了通信距离测试、测试频率为433MHz。 数据如下:
1. CC1310不使用 TI 15.4协议栈、并在 SDK 中使用简单的发送和接收例程来测试通信距离、该距离约可达400m。
2、CC1310采用 TI 15.4协议栈、且通信测试距离仅为250米。
我想问一下、贵公司自己的测试数据是否与有协议栈和没有协议栈的数据进行了比较?
或者、您是否有任何相关经验或结论认为 TI 15.4协议栈会影响433MHz 无线通信的距离?
尊敬的 Alex:
您是在谈论网络构建、还是在设备加入网络后?
在网络构建过程中、根据使用的模式、需要交换多条消息、这比简单 TX 和 RX 的数据更多。
请查看射频范围估算器、以获取采用不同 PHY 的预期范围。 www.ti.com/.../RF-RANGE-ESTIMATOR
15.4堆栈本身不应缩小范围、但您可以尝试发送短数据包。
此致、
SID
您好!
很抱歉、我之前不清楚。 我会再问一次。
您的测试设置中 SmartRF Studio 中的数据包长度是多少? 它的长度是否与15.4堆栈应用程序相同?
您的数据长度可以是165字节。 我的问题与当距离达到400m 时、您在 SmartRF Studio 上传输的数据包长度是多少?
如果您具有相同的 PHY、TX 功率和相同的环境、则发送相同的数据包长度很重要、这样才能进行公平的比较。
| 测试设置/属性 | 范围 | Phy | Tx 功率 | 数据包长度 |
| Smart RF Studio | 400米 | SLR 5Kbps | 14dBm | ??? |
| TI 15.4协议栈 | 250米 | SLR 5Kbps | 14dBm | 165字节 |
我假设其他所有属性都是相同的、包括相同的测试环境和相同类型的本底噪声。
如果您使用 SmartRF (默认设置约为20-30字节)发送较小的数据包、而在 TI 15.4堆栈中发送165字节、则预计范围会下降。
此致、
SID
您好、sid:
很抱歉最近没有提供测试结果
我认为数据长度不应影响通信距离、
我的问题如下:
1.我在 cc1312上使用的433 RF 参数是从 LP-CC1352P7-4项目的收集器配置复制而来的、传输功率为13dBm、而示例中 TX 项目的传输功率为14。 这里会有什么影响吗?
2、我在 SmartRF Studio 软件中生成射频参数、但将它们导入到15.4协议栈并进行编译时、会出现错误。 那么、如何修改 SmartRF Studio 软件中生成的射频参数、使其适合15.4协议栈呢?