大家好、CC1200的编程指南提供了符号速率寄存器定义、如下所示。
但是、这些公式似乎未检出;如果默认的 sRAATE_E 值为4、默认的 sRAATE_M 值为239914、则符号速率为:
((2^20 + 239914)* 2^4 * 40MHz / 2^39) ksps = 1500ksps、远高于500ksps 的允许限值。
我缺少什么? 是带符号的指数、还是最大值仅在500ksps 时才会出来、或者我是不是对公式进行了误解?

感谢您的任何帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、CC1200的编程指南提供了符号速率寄存器定义、如下所示。
但是、这些公式似乎未检出;如果默认的 sRAATE_E 值为4、默认的 sRAATE_M 值为239914、则符号速率为:
((2^20 + 239914)* 2^4 * 40MHz / 2^39) ksps = 1500ksps、远高于500ksps 的允许限值。
我缺少什么? 是带符号的指数、还是最大值仅在500ksps 时才会出来、或者我是不是对公式进行了误解?

感谢您的任何帮助!
您好!
最简单(也是最可靠)的方法是使用 SmartRF Studio 7计算所需的寄存器值:
SmartRF Studio 7: https://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO
您还可以参阅 第5.4节 说明、了解有关符号速率编程的信息:
SWRU346 (CC120x 低功耗高性能低于1GHz 射频收发器用户指南): https://www.ti.com/lit/swru346
我不确定您SRATE_E从何处得到默认值。 正如您在 SmartRF Studio 中查看 symbol_rate 寄存器值时SRATE_E所发现的那样、该值将取决于所需的数据速率(因此本质上没有默认值)。 对于500ksps (实际上是最大值)、的建议值SRATE_E为0x0C。
此致、
扎克