This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:符号速率编程帮助

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1342173/cc1200-help-with-symbol-rate-programming

器件型号:CC1200

大家好、CC1200的编程指南提供了符号速率寄存器定义、如下所示。

但是、这些公式似乎未检出;如果默认的 sRAATE_E 值为4、默认的 sRAATE_M 值为239914、则符号速率为:

((2^20 + 239914)* 2^4 * 40MHz / 2^39) ksps = 1500ksps、远高于500ksps 的允许限值。

我缺少什么? 是带符号的指数、还是最大值仅在500ksps 时才会出来、或者我是不是对公式进行了误解?

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最简单(也是最可靠)的方法是使用 SmartRF Studio 7计算所需的寄存器值:

    SmartRF Studio 7:  https://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO

    您还可以参阅  第5.4节 说明、了解有关符号速率编程的信息:

    SWRU346  (CC120x 低功耗高性能低于1GHz 射频收发器用户指南): https://www.ti.com/lit/swru346

    我不确定您SRATE_E从何处得到默认值。 正如您在 SmartRF Studio 中查看 symbol_rate 寄存器值时SRATE_E所发现的那样、该值将取决于所需的数据速率(因此本质上没有默认值)。 对于500ksps (实际上是最大值)、的建议值SRATE_E为0x0C。

    此致、

    扎克