This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何编程和调试 BeaglePlay?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1343680/how-to-program-and-debug-beagleplay

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件: Wi-SUN

尊敬的 TI 工程师:

我对新的 BeaglePlay 板非常感兴趣。

我的问题是-

  1. 如何对板载 CC1352P7进行编程和调试?  我通常使用 MSP‑EXP432P401R Launchpad 的板载 XDS110编程器/调试器对 SimplyLink MCU 进行编程。
  2. BeaglePlay 的哪个操作系统映像支持开箱即用的 TI Wi-SUN FAN 边界路由器?
  3. 如何打开此存储库中的机柜 shield.step 文件?  我尝试在 FreeCAD 中打开、但失败了。
    https://git.beagleboard.org/beagleplay/beagleplay/-/tree/main/Enclosure

此致,
提米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    1.您必须使用 XDS110,最好与以下 TagConnect 电缆配合使用: https://www.tag-connect.com/product/tc2050-idc-nl-10-pin-no-legs-cable-with-ribbon-connector

    电缆必须连接到名为"JATG-CC1352P"的 TagConnect 端口。 之后、您可以使用 Code Composer Studio 来调试器件。

    2.我已经使用默认的 BeaglePlay Debian 安装以及一个 Ubuntu 映像测试过 TI Wi-SUN 风扇。

    3.我可以使用 FreeCAD 打开机柜,但资源方面似乎要求很高:

    您是否尝试使用文件夹中的其他 stl 文件打开.step 文件?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇!  阿瑟,你是对的!

    这个盾牌。STEP 是一个超级怪物!  FreeCAD 用了15分钟才打开!  当我尝试旋转外壳时、再用了10分钟来呈现3D!  然后、我查看了任务管理器。  它已经吃了5GB RAM!  

    该存储库下的其他 stl 文件很容易打开。

    我将订购这一新电路板。

    另一种观点是:
    新的 Tag Connect 电缆听起来太贵了。   如果 TI 继续使用性能良好的旧 ARM Cortex M 调试电缆会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    关于 Tag Connect 电缆、此处对此进行了一些讨论: https://forum.beagleboard.org/t/jtag-connector-part-for-beagle-play/34368/7

    我希望它能解释他们所做的选择!

    此致、

    亚瑟