如果 CARRIVER_SENSE_ABS_THR 被禁用(0x08)、 MAGN_TARGET 设置是否会对射频性能产生影响、或者它是否也本质上被禁用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于我们的项目、我们使用 ASK。 来自设计手册 DN022:
"3.1 AGC 设置 SmartRFStudio 提供的寄存器设置已针对2- FSK/GFSK/MSK 调制进行了优化,当使用首选设置之一并且仅将调制格式更改为 OOK/ASK 时,AGC 设置可能导致接收不稳定或不理想(即灵敏度下降)。"
"最佳 AGC 设置随 RX 滤波器带宽和数据速率的变化而变化、但对于 OOK/ASK、我们发现以下内容可提供良好的结果:
AGCCTRL2 = 0x03至0x07
AGCCTRL1 = 0x00
AGCCTRL0 = 0x91或0x92"
在找到设计说明之前、我们的团队已经发现、通过调整 AGCCTRL 寄存器中的设置、我们可以在汽车应用的默认值基础上实现显著改进。
我们的电流设置:
AGCCTRL2 = 0x03
AGCCTRL1 = 0x58
AGCCTRL0 = 0xB2
那么、回到我的问题、 如果 CARRIVER_SENSE_ABS_THR 被禁用(0x08)、 MAGN_TARGET 设置是否会对射频性能产生任何影响、或者它是否也本质上被禁用?
从 DN022中:
"AGCCTRL2.MAGN_TARGET [2:0]用于设置峰值信号振幅的片上目标值。 AGC 环路使用 magn_target 来设置正确的增益。"
这意味着 MAGN_TARGET 设置将影响射频性能(它不仅用作设置 CS 阈值的平均值)
此外、 请说明您使用的是 CC1101还是 CC1101-Q1。 您的帖子显示 CC1101、但您指的是一个汽车应用。
Siri