This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:24MHz 晶体泄漏到射频中、导致 RX 灵敏度降低

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1345444/cc1310-24mhz-crystal-leaking-into-rf-causing-rx-sensitivity-degradation

器件型号:CC1310

您好!

由于 CC1310定制电路板的布局不良、我们可以看到24MHz 时钟及其谐波会严重泄漏到我们在电路板中设计的射频前端(LNA)中。

这就是为什么我们得到相对较强的 RSSI 值、此时没有信号馈送到射频链、并且我们的 RX 灵敏度下降了20dB。

我想知道我们是否能够以某种方式降低 CC1310内振荡器的内部驱动电平(偏置电流)、以便泄漏到射频链的24MHz 会更低?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    驱动电平是固定的。 灵敏度下降是否 仅限于24MHz 的倍数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的测试、在400 -500MHz 范围内的所有频率下、不仅在24MHz 的倍数中出现变形的传感器和高 RSSI 水平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你确定它是 xtal 吗? 您是否曾尝试过关闭直流/直流稳压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我已从 CC1310射频端口(平衡-非平衡变压器)上断开射频电路。 RSSI 水平很好。

    另外,我把 RF 电路接入频谱分析仪,发现24MHz 谐波的水平很高,第一次谐波的水平在-60--70dBm 左右。

    这就是我认为它与 DC2DC 无关的原因...  

    但我可以尝试一下。

    如何关闭 DC2DC? 可以通过 SmartRF 来实现吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要在内部 LDO 中关闭和使用、请查看 https://www.ti.com/lit/an/swra640g/swra640g.pdf 的第11.3节

    您能否发布您的原理图和布局的图像?

    我不会认为时钟谐波会导致整个频带的更高本底噪声。