主题中讨论的其他器件:CC1101、 CC1120
大家好。
我将使用此评估板作为参考来完成 PCB 设计。 我想知道是否可以在 CC120RHBR 上将所有47nF 电容器替换为100nF 电容器? 看起来它们只是在过滤直流电平。 使用100nF X7R 陶瓷电容器是否会导致任何错误行为? 滤波需要47nF 电容器似乎很奇怪、而不是建议使用100nF 电容器。 从技术角度来看、为什么是47nF?
此外、C61为220nF。 我可以改用1uF 陶瓷电容器吗?
这将是一个大批量 PCB、最初每年约有20,000多个单元、并在不断增长。 我要减少 BOM 项目 数量、因为我在 PCB 上的其他地方使用100nF 电容器和1uF CAPC。
此致、
大卫。