This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:导入 SDK 示例的 CCS 会导致编译错误

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1346489/cc1312r-ccs-import-of-sdk-examples-results-in-compilation-errors

器件型号:CC1312R

大家好、

将 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54导入 CCS 并且未对示例进行任何修改后、尝试编译工程时会遇到错误:

"无法构建项目。 引用的 RTSC 配置工程"tirtos_builds_cc13x2_cc26x2_release_ccs"包含编译错误。"

以下列出了 tirtos_builds_cc13x2_cc26x2_release_ccs 项目中的相应错误:

"无法打开源文件"ccs/CC1312R_sdk/simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54/simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54/source/ti/posix/ccs"。"

我已确认 Include 目录中存在相应的源文件

SDK 和 XDC 工具的版本也兼容、特别是使用 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54和 xdctools_3_61_02_27_core。

尽管切换到了其他 SDK 版本和相应的 XDS 工具、但相同的错误仍然存在。 为什么会发生这种情况? 可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingyu:

    您能否删除文件夹"TI CCS"的名称中的空格?

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    我将 SDK 和工作区从"TI CCS"文件夹中移出、并重新导入它们、编译通过了。 问题可能与文件夹命名有关、"TI"和"CCS"之间不应有空格。

    问题已解决、谢谢、此致!

    景宇市

    e name o