请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1310 主题中讨论的其他器件:CC1310、
LAUNCHXL-CC1310:CC1310高速模式是否使用 PN9_WhiteDate 来处理消息?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LAUNCHXL-CC1310:CC1310高速模式是否使用 PN9_WhiteDate 来处理消息?
尊敬的 Tian:
您可以发布 SmartRF Studio 设置的屏幕截图吗? (我不确定您使用的是哪种 HS 模式。)
在 SDK 中、此设置作为无线电设置命令的一部分设置、该命令存储在 smartrf_settings.c 中。 例如:
// CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP
rfc_CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_t RF_cmdPropRadioDivSetup =
{
// ...
.formatConf.whitenMode = 0x0,
// ...
};
谢谢、
M·H