This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:LAUNCHXL-CC1310:CC1310高速模式是否使用 PN9_WhiteDate 来处理消息?

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, LAUNCHXL-CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1342447/launchxl-cc1310-launchxl-cc1310-whether-cc1310-high-speed-mode-has-use-pn9_whitedate-to-process-message

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310

LAUNCHXL-CC1310:CC1310高速模式是否使用 PN9_WhiteDate 来处理消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tian:

    在 SmartRF Studio 中、可以选择美白设置。 默认为非白化。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、SmartRF Studio 在 HS 模式下没有射频参数设置;其次、我想知道 SDK 4.20.02.07是否在 HS 模式下使用数据白化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tian:

    您可以发布 SmartRF Studio 设置的屏幕截图吗? (我不确定您使用的是哪种 HS 模式。)

    在 SDK 中、此设置作为无线电设置命令的一部分设置、该命令存储在 smartrf_settings.c 中。 例如:

    // CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP
    rfc_CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_t RF_cmdPropRadioDivSetup =
    {
    // ...
    
        .formatConf.whitenMode = 0x0,
    // ...
    };

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    cc1310 4Mbps 8fsk HS 模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tian:

    白化 作为对讲机设置命令的一部分设置、这是 Tx 命令。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tian:

    对于 HSM、不支持数据白化。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    意味着 HSM 不使用或支持 white-data

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tian:

    HSM 不使用美白功能。

    谢谢、

    M·H