Other Parts Discussed in Thread: CC1310
我正在尝试使用 TI 启动板上的 TI ressource Explorer 中的传感器程序。 该程序在首次刷入 MCU 后工作正常、但在硬复位后再也不会启动。 对此问题的任何想法。 这是否与内存配置有关? 请提供帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请使用发行说明中推荐的 CCS 版本:
SimpleLink CC13x0 SDK 4.20.02.07使用以下集成开发环境(IDE)和组件在 Windows 7主机平台上构建和测试。 使用下面未列出的 IDE 版本或 TI-RTOS 版本可能会导致与此 SDK 版本的兼容性问题。
TI Code Composer Studio: 9.1.0
用于 Arm 的 IAR 嵌入式工作平台: 8.32.2
C 编译器 Arm 版: 18.12.2.LTS
XDC 工具: 3.51.03.28
适用于 CC13XX 的 TI-RTOS: 4.20.06.02
我刚刚测试了默认示例: C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07\examples\rtos\CC1310_LAUNCHXL\ti154stack\sensor
没有任何问题
Siri
所有版本均可在此处找到:
CCStudio IDE、配置、编译器或调试器| TI.com
我正在 CC1310LP 上进行测试。 不确定我是否理解您关于复位和下电上电的问题。
要复位电路板、我按下复位按钮;要重启、我拔下 USB 电缆、然后再次插入。
否、我没有在虚拟机中运行 Windows 7。
Siri