This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310程序在复位后不会启动

Guru**** 2609585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1349648/cc1310-cc1310-program-do-not-start-after-reset

器件型号:CC1310

我正在尝试使用 TI 启动板上的 TI ressource Explorer 中的传感器程序。 该程序在首次刷入 MCU 后工作正常、但在硬复位后再也不会启动。 对此问题的任何想法。 这是否与内存配置有关? 请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个 SDK 版本、您运行的 SDK 中的示例以及在哪个硬件上进行测试(LP 或自定义)

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:  

    感谢您的答复。 这是 CCS 配置的屏幕截图。 我在 LP 板和定制板上进行测试、它们具有相同的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是从哪里我得到的传感器程序,希望这种帮助:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用发行说明中推荐的 CCS 版本:

    SimpleLink CC13x0 SDK 4.20.02.07使用以下集成开发环境(IDE)和组件在 Windows 7主机平台上构建和测试。 使用下面未列出的 IDE 版本或 TI-RTOS 版本可能会导致与此 SDK 版本的兼容性问题。

    TI Code Composer Studio: 9.1.0
    用于 Arm 的 IAR 嵌入式工作平台: 8.32.2
    C 编译器 Arm 版: 18.12.2.LTS
    XDC 工具: 3.51.03.28
    适用于 CC13XX 的 TI-RTOS: 4.20.06.02
    我刚刚测试了默认示例: C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07\examples\rtos\CC1310_LAUNCHXL\ti154stack\sensor

    没有任何问题

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享从中下载  TI Code Composer Studio 的链接: 9.1.0、也可在我身边尝试。  

    顺便说一下、您能否告诉我您使用什么电路板来进行测试、以及如果是 LP、您是如何对电路板进行复位或下电上电的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 Windows 7是否在虚拟机中运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有版本均可在此处找到:

    CCStudio IDE、配置、编译器或调试器| TI.com

    我正在 CC1310LP 上进行测试。 不确定我是否理解您关于复位和下电上电的问题。

    要复位电路板、我按下复位按钮;要重启、我拔下 USB 电缆、然后再次插入。

    否、我没有在虚拟机中运行 Windows 7。

    Siri