主题中讨论的其他器件:CC-DEBUGGER、CC2431、CC1101
您好!
我在使用 CC 调试器调试 CC1110芯片时遇到一些困难、如下所述:
"此设备已锁定以进行调试。 启用调试"
并继续下载、则需要擦除器件
"要擦除并继续、请按 OK (确定)、或按 Cancel (取消)以中止"
以下是我的 IAR 的一些配置;
我尝试了一些解决方案、例如:
1.更换调试器
2.更换电源
3.选中选项-> Texas Instruments -> Download in IAR 中的 erase flash 选项、然后继续调试和下载。
后续尝试如下:在弹出的锁定信息窗口中单击 OK 后、可以进入调试页面、但仍然无法调试。 进入调试页面后、它处于运行状态、无法单步调试。 如果我单击停止运行、然后单击任何调试操作、它将再次返回到页面、
请给我一些建议、这样可以把 CC1110芯片从锁定的调试状态中跳出出来。
请告诉我
提前感谢
,μ A