This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:CC1110、CC-调试器,此设备已锁定用于调试。 要启用调试并继续下载、需要擦除器件。 要清除并继续、请按 OK、或按 Cancel 以中止

Guru**** 2574995 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1349374/cc1110-cc1111-cc1110-cc-debugger-this-device-has-been-locked-for-debugging-to-enable-debugging-and-continue-with-download-the-device-need-to-be-erased-to-erase-and-continue-press-ok-or-cancel-to-abort

器件型号:CC1110-CC1111
主题中讨论的其他器件:CC-DEBUGGER、CC2431、CC1101

您好!

我在使用 CC 调试器调试 CC1110芯片时遇到一些困难、如下所述:
"此设备已锁定以进行调试。 启用调试"
并继续下载、则需要擦除器件
"要擦除并继续、请按 OK (确定)、或按 Cancel (取消)以中止"


以下是我的 IAR 的一些配置;


我尝试了一些解决方案、例如:
1.更换调试器
2.更换电源
3.选中选项-> Texas Instruments -> Download in IAR 中的 erase flash 选项、然后继续调试和下载。
后续尝试如下:在弹出的锁定信息窗口中单击 OK 后、可以进入调试页面、但仍然无法调试。 进入调试页面后、它处于运行状态、无法单步调试。 如果我单击停止运行、然后单击任何调试操作、它将再次返回到页面、


请给我一些建议、这样可以把 CC1110芯片从锁定的调试状态中跳出出来。
请告诉我
提前感谢

,μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供更多有关您正在使用的硬件的信息、以及这是在许多板上还是仅在单个板上发生的情况。

    此外、请尝试从此处下载 闪存编程器(而非闪存编程器-2):闪存编程器软件编程工具| TI.com

    并使用此代码擦除闪存。

    Br

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Siri、
    我在使用您的方法擦除闪存时遇到了新问题:

    CC 调试器连接到 CC1110芯片板、而调试器连接到锁定芯片板。 按下调试器的复位按钮后、闪存编程器不能识别调试器和芯片、并且识别窗口不显示任何信息。 此时、调试器状态灯变为红色、


    请注意、调试器未损坏、并且在连接至正常芯片板时正常执行这些操作。
    连接普通芯片板(解锁)后、调试器状态指示灯变为绿色时、将调试器连接到锁定的芯片板上、点击"erase"、然后点击"erase、program and verify"、


    造成这种情况的原因可能是什么、它是由芯片损坏引起的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Siri、我再次遇到了一个新问题。 其中一个 CC1110芯片板在连接到调试器之后被 SmartRF 闪存编程器识别为另一个芯片 CC2431。 这样做的原因是什么? 下面提供了屏幕截图、供您参考、

    但是、如果您能优先为昨天的回复中所述的问题提供解决方案、我将不胜感激。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回答有关您正在使用的硬件的问题(您是否在使用我们的 EM、如果是、它连接到了哪个套件)

    您测试了多少个电路板以及 失败的电路板数量。

    如果您有两个或多个相同的主板、一个无法正常工作、另一个正常工作、则应将 CC1110换用为性能良好的主板和损坏的主板。

    通过这种方法、您可以确定问题是与电路板本身还是与 CC1110芯片有关。

    我无法解释电路板为什么不能正常工作以及为什么显示为 CC2431、但我假设您的电路板有问题、或者 CC1101器件本身已损坏。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的芯片是 CC1110、调试器是 CC 调试器、
    目前、这种情况仅发生在两个板上、也就是两个芯片被锁住了、
    我更换了其中一个板的芯片、替换好芯片后就可以正常使用板了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道您使用的是 CC1110。 当我询问 HW 时、我是询问 CC1110所使用的电路板的相关情况。 这是定制板或 TI 板(CC1110EM)。

    但是从问题上看、似乎是芯片本身(CC1110)这个问题、所以这个问题似乎并不重要。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,电路板是自己绘制的,

    我接下来应该怎么做? 在您给我建议并尝试之后、我遇到了一个新问题:擦除闪存、但 SmartRF 闪存编程器工具无法识别 CC-调试器调试器和芯片。 您能给我更多的建议吗、

    ,μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您还在指代无法正常工作的两个芯片? 其他一切都按预期运行?

    这似乎是两个器件/芯片的问题、如果你不能与调试器等正确地进行通信。 我不认为有任何方法可以解决它们。

    器件可能会因 ESD 或在焊接过程中等原因而损坏。而且、由于您已确认电路板正常且 CC 调试器正常、因此需要使用新器件替换有故障的器件。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它仍然是这两部分、
    好的、我会替换掉芯片以继续我的工作、
    很高兴与您交谈、非常感谢您的建议、
    祝你生活愉快,  

    ,顺颂夏安,μ A