This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:发出命令时具有5KBPS OAD 功能和较高的丢包率

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1344854/cc1312r-5kbps-oad-function-and-high-packet-loss-rate-when-issuing-commands

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1310

嗨、大家好:

我正在使用15.4协议栈、收集器和 sensor_oad_offchip 示例项目、SDK 版本为7.10.02.23

我们的项目正在进行最终测试。

我正使用5KBPS 将大约30个传感器节点连接到单个收集器、但遇到了以下问题:
1、装载时指令丢失率很高。 基本上、每次传感器主动请求数据时、它必须重试4次。 故障率达到60%、当我观察 UART 日志时、我发现收集器发出的数据传感器没有收到故障率(未输入传感器的 dataIndCB 函数)。 此外、我切断集电极的电源、等待所有传感器进入隔离模式、然后再次为集电极上电。 每个传感器加入网络的速度都很慢(所有传感器加入网络大约需要20分钟)

2.当发出一个常规命令,例如 Smsgs.cmdIds.toggleLedReq 命令来点亮 LED 指示灯时,传感器通常不会接收到它。
3.加载成功时,UART 已成功打印完成并进入 SysCtrlSystemReset();重置功能,但有时重置可能失败。 我在论坛上看到,似乎可以使用 HAL_SYSTEM-RESET ()来进行类似的硬件重置,但是这个函数应该引入哪个头文件? 我尝试了#包含"hal_mcu。 H"并遇到如图所示的错误:

4、当我把协议栈的 PROFIG-PHY-ID 换成50Kb,丢包率显著提高,几乎没有丢失,而且网络连接时间非常快(约一分钟内)。 50kbps 和5kbps 之间的区别是什么? 我们希望实现设备的低功耗和远距离通信、因此我们倾向于使用5KBPS。 请给我一些帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当您使用5kbps phy 时、无线数据包的传输时间非常高。 这会导致更多的冲突、尤其是在由多个节点组成的网络中。  

    当您使用50kbps phy 时、您会看到显著的改进、因为传输时间减少了10倍。 从而减少发生碰撞的可能性。  

    如果您使用的是跳频、则可以通过增加停留时间和间隔来进行测试。

    在5kbps phy 中、由于低数据速率、加入时间通常也更慢。

    SysCtrlSystemReset 是一个 driverlib 调用、几乎是对 AON_PMCTL 寄存器的寄存器写入、并在 while (1)内结束;如果您说失败、您会观察到什么?

    Unknown 说:
    SysCtrlSystemReset ();重置函数,但有时重置可能失败。

    此致、

    SID

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sid:
    1.调用 SysCtrlSystemReset ()函数后,我发现传感器设备的 UART 不再输出日志,并且启动的 LED 灯没有正常闪烁(默认的 LED 灯在传感器启动后会闪烁三次,我处于 Sensor_init (_macTaskId )状态; 函数附近输出一些启动日志)、
    2.我在论坛上看到有人使用 HAL_SYSTEM-RESET()函数进行重置,而且从未失败过。 您能告诉我这个函数应该介绍 h 文件是什么吗?
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sid:
    我是这样理解的:
    1.5kbps 适合远距离设备较少但对数据传输速率要求较低的场景
    2.50kbps 适合大量短距离设备和高数据传输速率要求的应用场景
    请问上述理解是否可行?
    那么、5Kbps 与50Kbps 之间的通信距离和功耗之间的近似差异是什么?
    您能否为我提供5k 和50k bps 的测试报告? 我会仔细比较并选择一个适合我们的应用场景的选项、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    。 我在论坛上观察到有人正在使用 HAL_SYSTEM-RESET ()函数进行重置,它从未失败过。 您能告诉我此函数应引入什么 h 文件吗?

    您好!

    请您分享此主题。 因为我在 sdk\source\ti\ci154stack\apps\coprocessor\mt\mt_sys.c 中找到了一个定义。

    这只是重新定义 SysCtrlSystemReset()

    /*! Reset by using DriverLib supplied function */
    #define HAL_SYSTEM_RESET() SysCtrlSystemReset()

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,sid M ü;

    下面是原始的网址、但是由 e2echine 论坛提供、可能需要翻译为以下内容:

    https://e2echina.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/800134/cc1310-cc1310-sysctrlsystemreset/2938261?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SysCtrlSystemReset#2938261

    我会将译文张贴如下:
    在 CC1310中、使用 SysCtrlSystemReset 重新启动后、指示灯未亮起。 为了避免 HIB 模式、当 TCK 电缆直接连接到 VDD 电源时、指示灯不亮。 尝试多种方法失败,无法成功重新启动。
    请让专家帮助进行分析。 电路图和元件是根据官方网站设计的。
    这可能是由多种因素导致的、以下是解决此类问题的一些方法:
    在重新启动之前和之后尝试打印日志信息,以确认 SysCtrlSystemReset 确实导致系统重新启动。
    确保在重新启动后正确配置用于指示灯的 GPIO 引脚。 有时、在系统复位后、引脚的状态可能会被重置、可能需要初始化和配置这些引脚。
    尝试将 SysCtrlSystemReset 替换为 HAL_SYSTEM-RESET(),它相当于硬件复位。 如果您可以重置电路板上的硬件、还可以使用 SysCtrlSystemReset
    如果上述软件方法无法解决问题、则不能排除硬件故障的可能性。 检查 CC1310芯片及相关电路是否物理损坏或接触不良。
    此外、如果此问题与启动时停止有关、请参阅以下文章。 如果没有 JTAG 连接和外部电源,SysCtrlSystemReset()应该工作正常。
    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/798229

    我想问一下我的上述猜测是否正确吗?
    1、测试发现以5kbps 的速率发出命令、丢包率相对比较高、但50kbps 的丢包率已经比较低了。 50kbps 和5kbps 之间的区别是什么? 在我们的场景中、收集器将会与大量传感器(可能为100个)相连接、那么这两个 BPS 之间的功耗和通信距离有何差异?
    在测试过程中、我们发现5kbps 很难满足我们对访问100个节点和执行即时消息(如 OAD 功能)的要求

    2.我在以下路径中找到了 HAL_system-reset()函数定义
    C:\ ti \ simplink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10:02:23 \ source \ ti \ ti154stack \ hal\ platform \ hal_mcu。 h

    此致,

    发杯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,sid:

    您是否发现了任何问题?

    我进行了另一个测试,发现在 main 函数的 appTaskFxn 任务中重新启动 SysCtrlSystemReset()是正常的。

    但在成功加载后复位到 BIM 会失败、但当我手动断开电源并再次通电时、我可以发现传感器已加载新固件。 这样做的原因是什么? 期待您的回复

    我在未连接下载程序的情况下对其进行了测试,并在成功加载后尝试在 SysCtrlSystemReset()上添加 Task_sleep (500);即使延迟500ms 也无法成功重新启动

    此致,

    发杯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sid:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/623362/rtos-cc2640r2f-reboot-with-sysctrlsystemreset

    在下面的帖子中,还提到使用 HAL_system-reset()函数而不是原始的 RESET 函数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 HAL_SYSTEM_RESET ()函数似乎都与 CC1310相关。

    请您重新解释一下。

    我在未连接下载程序的情况下对其进行了测试,并尝试在成功加载后在 SysCtrlSystemReset()上添加 Task_sleep (500);即使延迟为500ms
    ,也无法成功重新启动
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我的意思是,当 SysCtrlSystemReset()函数无法重新启动时,我没有到 JTAG 的链接
    不过,在我今天的测试中,我在 SysCtrlSystemReset()函数之前添加了大约1秒的延迟,它可以正常复位。 似乎我仍然需要多次测试才能得出结论。

    现在困扰我的是通信距离问题。 我在地下车库的环境中进行了测试
    1、5kbps 的通信距离可以达到400米左右
    2、50kbps 的通信距离仅能达到100米左右
    这种通信距离是否正常? 是否有方法对其进行优化?

    此致,

    发杯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faker:

    距离估算器提供不同 PHY 范围的估计值、Excel 工作簿的第二页提供了范围调试检查列表。  

    请仔细阅读、了解范围问题和技巧。

    https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR

    RF 范围估算器中还提供了应用手册链接、此应用手册在本例中非常有用。  

    https://www.ti.com/lit/an/swra479a/swra479a.pdf

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sid:
    感谢您的答复。 我们已经解决了通信距离问题,但不幸的是,我试图在 SysCtrlSystemReset()加载成功之前延迟1秒。 但是、在多次测试之后、仍然出现重新启动失败。 您能帮助我找到失败的原因吗?

    此致,

    发杯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让您能够解决与通信距离有关的问题。

    关于 SysCtrlSystemReset(),它在很大程度上是一个寄存器写入。  

    您可以尝试在应用程序中添加此行、以便尝试立即触发它。

     // Write reset register
       HWREGBITW( AON_PMCTL_BASE + AON_PMCTL_O_RESETCTL, AON_PMCTL_RESETCTL_SYSRESET_BITN ) = 1;

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sid:
    感谢您的答复。 我将在进行大量测试后返回给大家、

    此致,

    发杯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sid:

    AON_PMCTL_RESETCTL_SYSRESET_BITN)= 1;

    仍会有重新启动失败的情况。 您能否再次帮助我找到解决此重启问题的方法?

    此致,

    发杯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faker:

    在一个简单的单线程应用程序中、这似乎效果很好。 您是否确定寄存器写入实际正在进行、然后在寄存器写入后没有进行复位?

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sid:

    可以实现该复位功能。 它是先前由我的问题导致的。 感谢您的回复

    此致、
    发杯