This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:Wi-SUN 监控器仪表板无法同步系统时间

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1353041/lp-cc1352p7-wi-sun-monitor-dashboard-cannot-sync-system-time

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:Wi-SUN

尊敬的 TI 工程师:

我在连接到 CC1352P7-1 Launchpad 的 AM64x 入门套件上运行一个 Wi-SUN wfantund 和 wisun-webapp。  感觉都挺好的。

但是、我今天发现了一个新问题。

Wi-SUN 网络监视器仪表板上显示的时间与我的系统时间不同步。  我已将系统时间设置为我自己的国家时区。

sudo dpkg-reconfigure tzdata

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    查看 ti-wisun-webapp\server\Datal\PingExecutor.js 的第68行,我们似乎在使用 src ()对象作为时间戳源(https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects /日期)。

    您的意思是与您的 Web 浏览器上的时间不匹配? 或者您看到的时间戳与 AM64系统时间不匹配?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件中显示的日期与 AM64x 入门套件上的系统时间、浏览器或 UTC 时间不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    您使用哪个时区? 现在、我想知道您是否需要重新构建应用的服务器端、以便将更改考虑在内。

    你可以这么做吗?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装不包括"构建"程序。  这也是我尝试"构建"命令时得到的结果。

    ti-wisun-webapp/server$ sudo npm run build
    npm ERR! Missing script: "build"
    npm ERR!
    npm ERR! To see a list of scripts, run:
    npm ERR!   npm run
    
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2024-04-24T17_30_58_267Z-debug.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进一步研究了这个问题。  在这2页中、时间与小时和分钟是正确的。  只有第一页不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    如果您将 utils.js 第10行的 Date() instanciation 修改为您的时区:

    你在给定的时间内是否发现任何差异? 我问的原因是、服务器端的时区似乎已硬编码。

    function timestamp(date) {
      let dateToFormat = date ? date : new Date();
      return (
        dateToFormat.toLocaleString('en-US', {
          timeZone: 'America/Chicago',
        }) +
        ' ' +
        dateToFormat.getUTCMilliseconds() +
        'ms'
      );
    }

    此致。

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这个时区具有误导性。

    我将其更改为 UTC、ping 结果显示 UTC 时间、该时间与我执行 ping 操作时的时间匹配。

    如果 ping 结果表显示浏览器的时间、则更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    遗憾的是、由于它是服务器端、因此需要从主机上花费一些时间。

    此致、

    亚瑟