This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:无线 M-Bus 测试软件

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310, TIDA-01531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1355856/cc1310-wireless-m-bus-testing-software

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: TIDA-01531

尊敬的 TI 工程师:

我们计划在新项目中使用无线 M-Bus 协议、现在我们已经 收到了 2个 LAUNCHXL-CC1310。

在 TI Designs TIDA-01531 (低功耗 WM 总线通信模块参考设计)中、我们了解到应该有一个 PC GUI 配置工具(STACKFORCE GmbH 的无线 M-Bus 套件) 用于测试协议、但我在任何地方都找不到此工具。

总之 、我还从 E2E 论坛上的一篇帖子中注意到 PC 工具(由第三方提供)最近已停产。 有没有其他无线 M-Bus  PC 套件可用于测试、TI 能否提供测试软件?

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/718304/cc1310-wmbus-pc-suite

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我已经联系 STACKFORCE 看看他们现在是否有任何其他工具提供。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    很遗憾、STACKFORCE 没有可作为替代产品提供的工具。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    非常感谢您的回复。 我们想知道旧的无线 M-Bus  PC 套件工具是否仍 可下载?

    此致、