请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 主题中讨论的其他器件: TIDA-01531
尊敬的 TI 工程师:
我们计划在新项目中使用无线 M-Bus 协议、现在我们已经 收到了 2个 LAUNCHXL-CC1310。
在 TI Designs TIDA-01531 (低功耗 WM 总线通信模块参考设计)中、我们了解到应该有一个 PC GUI 配置工具(STACKFORCE GmbH 的无线 M-Bus 套件) 用于测试协议、但我在任何地方都找不到此工具。
总之 、我还从 E2E 论坛上的一篇帖子中注意到 PC 工具(由第三方提供)最近已停产。 有没有其他无线 M-Bus PC 套件可用于测试、TI 能否提供测试软件?
谢谢。
此致