This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:LAUNCHXL-CC1310:

Guru**** 2811645 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1344051/launchxl-cc1310-launchxl-cc1310

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310

为 pwmled2_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_gcc 编译工程后、我将看到以下所述窗口、目标变为已连接、但 DI06和 DI07 LED 未激活。 我将如何解决该问题? 我是 CC1310的初学者、比您还多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请说明您正在使用的 SDK 版本和您的 CCS。

    我从最新的 SDK (4_20)导入了工程并使用了 CCS 9.1

    下载、调试和运行代码时没有遇到任何问题。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用 simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07和 CCS V11。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用发布说明中针对您所使用的 SDK 版本建议的版本:

    依赖项

    SimpleLink CC13x0 SDK 4.20.02.07使用以下集成开发环境(IDE)和组件在 Windows 7主机平台上构建和测试。 使用下面未列出的 IDE 版本或 TI-RTOS 版本可能会导致与此 SDK 版本的兼容性问题。

    我已经测试了它,它工作,所以我不可能知道在你的终端发生了什么,因为我不能重现问题。  

    我假设  pwmled2_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_gcc 不是您唯一无法运行的文件?

    此外、您是否使用 SmartRF Studio 测试了 LP、并确认它在该处可以正常工作?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     pwmled2_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_ccs 无法正常工作、   

    否、我尚未使用 SmartRF Studio 测试 LP。

    非常感谢您的答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的指导、LaunchPad 工作正常。  

    您能否指导我如何在定制的 CC1310F128RMS CKT 板中上传程序? 非常感谢您的 time.e2e.ti.com/.../MicrosoftTeams_2D00_video-_2800_9_2900_.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下内容:

    https://www.ti.com/lit/swra640

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:

    感谢您的指导原则、您能否说明如何连接这些板以便将程序上传到定制板?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉您的定制电路板、因此无法告诉您如何连接它。

    请参阅以下博文、其中介绍了如何使用 CC1310 LP 调试外部目标:

    (+) LAUNCHXL-CC1310:使用 xds110 JTAG 调试外部目标-低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MicrosoftTeams_2D00_video-_2800_14_2900_.mp4 您好! 感谢您的热情支持。 当我尝试上传代码时、他关闭了与 LaunchPad 自定义打开 LED 灯的联系。 可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "对不起,我也没想到会被你撞见的。" 我甚至不知道您在努力解决什么问题、因为我不知道您要连接到 LP 的硬件以及您要用它做什么。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Siri、你帮了我很多。 如果您愿意、我们可以通过 Zoom 或 Google Meet 进行101会议吗?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、我正在尝试上传绿色 PCB (CC1310定制电路板)中的代码、但 连接到目标时显示错误:
    (错误-242 @ 0x0)
    无法访问路由器子路径。
    电路板配置文件可能不正确。
    (仿真包9.6.0.00172)
    当我尝试使用 Smart RF Flash Programmer 2时、  

    >启动对目标的访问:使用4针 cJTAG 的 COM7。

    >设备无响应。 器件可能未处于引导加载程序模式。 重置器件并重试。

    如果问题仍然存在、请检查连接和波特率。

    >通过串行引导加载程序连接失败:设备无响应。 器件可能未处于引导加载程序模式。 重置器件并重试。

    如果问题仍然存在、请检查连接和波特率。

    >无法创建设备对象。

    请寻求帮助以解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、除以下内容之外、我无法提供任何其他帮助(我之前分享过)

    https://www.ti.com/lit/swra640

    Siri