主题中讨论的其他器件:CC1310
为 pwmled2_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_gcc 编译工程后、我将看到以下所述窗口、目标变为已连接、但 DI06和 DI07 LED 未激活。 我将如何解决该问题? 我是 CC1310的初学者、比您还多。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为 pwmled2_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_gcc 编译工程后、我将看到以下所述窗口、目标变为已连接、但 DI06和 DI07 LED 未激活。 我将如何解决该问题? 我是 CC1310的初学者、比您还多。
请使用发布说明中针对您所使用的 SDK 版本建议的版本:
SimpleLink CC13x0 SDK 4.20.02.07使用以下集成开发环境(IDE)和组件在 Windows 7主机平台上构建和测试。 使用下面未列出的 IDE 版本或 TI-RTOS 版本可能会导致与此 SDK 版本的兼容性问题。
我已经测试了它,它工作,所以我不可能知道在你的终端发生了什么,因为我不能重现问题。
我假设 pwmled2_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_gcc 不是您唯一无法运行的文件?
此外、您是否使用 SmartRF Studio 测试了 LP、并确认它在该处可以正常工作?
Siri
请参阅以下内容:
https://www.ti.com/lit/swra640
Siri
我不熟悉您的定制电路板、因此无法告诉您如何连接它。
请参阅以下博文、其中介绍了如何使用 CC1310 LP 调试外部目标:
(+) LAUNCHXL-CC1310:使用 xds110 JTAG 调试外部目标-低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛
Siri
e2e.ti.com/.../MicrosoftTeams_2D00_video-_2800_14_2900_.mp4 您好! 感谢您的热情支持。 当我尝试上传代码时、他关闭了与 LaunchPad 自定义打开 LED 灯的联系。 可能是什么原因?
您好、我正在尝试上传绿色 PCB (CC1310定制电路板)中的代码、但 连接到目标时显示错误:
(错误-242 @ 0x0)
无法访问路由器子路径。
电路板配置文件可能不正确。
(仿真包9.6.0.00172)
当我尝试使用 Smart RF Flash Programmer 2时、
>启动对目标的访问:使用4针 cJTAG 的 COM7。
>设备无响应。 器件可能未处于引导加载程序模式。 重置器件并重试。
如果问题仍然存在、请检查连接和波特率。
>通过串行引导加载程序连接失败:设备无响应。 器件可能未处于引导加载程序模式。 重置器件并重试。
如果问题仍然存在、请检查连接和波特率。
>无法创建设备对象。
请寻求帮助以解决此问题。
很抱歉、除以下内容之外、我无法提供任何其他帮助(我之前分享过)
https://www.ti.com/lit/swra640
Siri