This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:将电路板的工作频率调整为434 MHz

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1312R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1361907/launchxl-cc1312r1-adapting-the-operation-frequency-of-the-board-to-434-mhz

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1

您好!

我要修改 LAUNCHXL-CC1312R1的匹配网络、以优化其输出功率和敏感度、从而支持434 MHz 运行。

 根据"CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项"、我们需要使用 LAUNCHXL-CC1352P-4的参考设计将开发套件调整为434 MHz。 下图显示了 LAUNCHXL-CC1352P-4的匹配部分。

根据该原理图、我们已 根据下表更新了 LAUNCHXL-CC1312R1的匹配网络。

元件

L11

18nH

L12

100nH

L32

18nH

L33

18nH

L34

15nH

C11

7.5 pF

C21

7.5 pF

C31

470 pF

C33

4.7 pF

C34

15 pF

C35

7.5 PF

C37

470 pF

 

不过、当我们使用 RSSI 检查接收信号的功率时、我们看到与具有原始匹配网络但在434 MHz 下运行的电路板相比、电路板的灵敏度降低了20-30 dB。

提前非常感谢、让我们知道、我们用于更新用于 434 MHz 运行的 LAUNCHXL-CC1312R1匹配网络的元件是否正确? 而灵敏度降低的其他潜在原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在使用0201或0402?

    确保使用与原始设计相同的无源器件尺寸、如434 MHz 所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20-30 dB 在 Rx 方面会产生巨大衰减。 只需仔细检查焊接情况、并通过测量传导未调制 Tx 输出功率来快速进行完整性检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用0402组件来匹配网络组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我在上面针对434 MHz 操作建议对组件进行的修改是正确的?

    如果是这种情况、我们将研究焊接质量、并执行输出功率的传导测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1352使用0201无源尺寸、因此这里使用的是0402而不是0201、可能会有一些偏差、但这不能算作20-30dB 的差值。

    当您在何时测量了传导输出功率时、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用针对434 MHz 操作更新的原始匹配网络和匹配网络进行了一些传导输出功率测量。 使用频谱分析仪使用射频电缆测量开发套件的输出。 频谱分析仪的输入端具有40dB 衰减器、以避免器件饱和。 下表显示了使用更新后的匹配网络为原始电路板和电路板在不同输出功率设置下测量的输出功率。 已从下表中的数据中减去40dB 衰减器的衰减。 将电路板设置为发送 CW 音调。

    即使我不确定测量的输出功率等级的准确性、因为是与我们的合作伙伴一起进行测量、从下表中、我们可以得出结论:更新后的匹配网络似乎在434 MHz 中正常工作。

    谢谢您的意见和建议、并按照以下步骤来调试该问题?

     

    频率(MHz)

    输出功率(dBm)

     

    符合预期

    原始匹配网络

    修改了匹配网络

    868

    -20

    -14.5

    -42.5

    868

    10

    13.5

    -17.5

    868

    14

    16.5

    -15.5

    434

    -20

    -9

    -14

    434

    10

    13.5

    14

    434

    14

    16

    18.5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您之前发布的值对于0201无源器件大小是正确的、但对于0402则不正确。 根据您的测量结果、您正在测量高 Tx 输出功率、这也表明匹配不正确。 即使 Tx 输出约为4dB 太高、也会在 Rx 侧产生负有效。 射频网络始终通过 Tx 和 Rx 进行优化、以实现最佳链路预算。 因此、如果在 Tx 上测得的值过多为4dB、则 Rx 降级将远大于4dB。

    建议您使用以下无源值代替433 MHz 操作。 这些基于0402、而不是0201。

    请告诉我、这是否可以解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您提出匹配网络、我们将使用建议的组件更新 DevKit。

    我们还执行了 RSSI 测量、您可以在下表中找到结果。 从传导测量来看、更新后匹配网络的灵敏度似乎没有因434 MHz 操作而降低、我们将尝试进行灵敏度测量。

    频率(MHz)

    RSSI (dBm)

     

    符合预期

    原始匹配网络

    修改了匹配网络

    434

    -49

    X

    -49

    434

    -54

    -55

    X

    434

    -64

    X

    -63

    434

    -69

    -70

    X

    434

    本底噪声

    -100

    -104