请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 主题中讨论的其他器件:WMBUS
工具与软件:
尊敬的 TI 工程师:
我们有一些关于无线 M-Bus 应用的问题、并想知道 TI 提供的 wM-Bus 堆栈是否支持 T1模式下的433MHz 频段。 我们的水表需要以433MHz 的工作频率在 T1模式下工作。

我们仅看到了 TI 提供的 WM 总线堆栈中的频率偏移调整和 N 模式设置。

我们了解到、为了支持433MHz 频段、无线 M-Bus 协议需要符合 OMS 标准。 OMS 标准中的433MHz 频段说明如下:

我们从 TI 官方网站的 WM 总线堆栈中找到了有关 OMSv4.1.2的说明、还在该程序中找到了对 OMSv4.0.2的支持、但没有找到如何设置433MHz 频段。


谢谢。
此致